スーパーレバーのレビュー

平均満足度 3.91 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーレバー スリーエッチ
スリーエッチ
12,980 / 税込 14,278
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
祥福丸水産 様2025-07-18
用途:
軽量物の 楊 下

物品の上げ下げに使っていますがチェンの長さが短く困っています。
線径4㎜、外縦長300㎜、外幅130㎜、のチェンが使われていますが同様のチェンのみの別売り品は購入できませんか。
ちなみに現品のチェンは長さ1mですが、2、5m程の長さが欲しいのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

RCヤマグチ 様2022-10-27
用途:
トラックの締め込みに使用
対象商品:
34665626

改善点は特になし、ちゃんと締め込みはできましたよ。

2016-08-16
用途:
施設メンテナンス時
対象商品:
34665583

小型で使いやすい。耐久性には不安があるがどうなるか?

株式会社中島製作所 様2018-10-03
用途:
メンテナンス時
対象商品:
34665592

設備固定や、移動の際に利用している。価格がもう少し抑えてあると500kgが欲しいところ。

木村商会有限会社 様2019-03-24
用途:
トラックの足場材の荷締めに使う

トラックの足場材の荷締め時、強く締めたい時にレバーが反転して締めにくくかなら力を必要で使いにくい

2人が参考にしています
山下農園 様2015-10-28
用途:
発電機などのつりあげ
対象商品:
34665583

軽くて使いやすい

山下農園 様2015-10-28
用途:
荷物のつりあげ
対象商品:
34665583

コンパクトで使いやすい

紀南テレビサービス 様2013-07-13
用途:
発電機等の積み下ろし
対象商品:
34665592

自家用に購入しました
重量物の積み下ろしには 人手不足のため電気工事用の
張線器を利用していたが不便なこともあったため レバーホイストに変えて
正解でした 120kgの溶接機を簡単に挙げられます
本体をもう少し軽く.安くしてくれれば 尚.良いです

3人が参考にしています
2015-05-19
用途:
大口径塩ビ管の挿入作業
対象商品:
34665592

使用2回目にしてレバーが効かなくなり使用不可。捨て銭だった。二度と買わない。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品を回収検査させていただきます。
別途連絡させていただきます。

有限会社岡本工務店 様2013-06-12
用途:
トラックに積込みした資材の荷締め用
対象商品:
34665592

荷締め荷解きがワンタッチで出来大変使いやすい耐用年数が長ければ言うこと無しです。

2人が参考にしています
2014-09-19
用途:
ちょっとした、配管固定や ちょっと大きめのフランジの鍔面合わせ等に使用
対象商品:
34665583

使い始めて すぐにUP-DOWN切替えレバーの固定ピンが外れてしまった。(貧弱です。)
その他は、快適です。

5人が参考にしています