ピーエスペーパーRのレビュー
- 用途:
- 金型仕上げ加工
- 対象商品:
- 32584176
のり付きのペーパー製品をいろいろと使用して来ましたがこの商品が耐久性、切れ味共に一番です。目詰まりも少なく研磨材の密着性も良い。ただ半分位の製品もあったてもいいと思います。
- 用途:
- 堅い木の仕上げ
- 対象商品:
- 32582961
欅材と楢材の仕上げに使用、削り出しが早く、容易に材料が仕上がりました。
ペーパーの量が多過ぎて、使い切るのに、時間がかかりそう、半分の量でも
、良いかと思います。
- 用途:
- 楽器製作
- 対象商品:
- 32582952
他社の同等の製品を使っていましたが、耐久性の問題で今回初めての注文です。
研磨剤の硬度が高くかなりの耐久性が有り、交換の頻度が大幅に減少しました。
少し高価ですが、コスパは十分納得のできるものです。
ただ、外装のパッケージが無いため、粉埃の多い作業場では注意が必要です。
パッケージが有れば、星5つプラスαの評価です。
今後も使い続けたいと思います。
- 用途:
- 木材研磨
- 対象商品:
- 32582952
オービタルサンダーから、手研磨まで幅広く使えて助かります。
粘着もちょうど良い具合です。
機会があれば、他の番手も揃えたいと思います。
今後も継続して利用するつもりです。
- 用途:
- ギター指板修正に
- 対象商品:
- 32584142
ギターリペアで重宝しそうです 早速指板を削ってみましたが良く削れて精度があがります やはりAA砥材がBESTです
#120 #240 #400 を注文しました 趣味でやってるだけなので半分くらいの長さがあったら丁度いいです よく見ると使用期限があったんですね 粘着剤の問題かと思われますが、他2点は40Mなので使い切れないかもしれません
- 用途:
- 楽器用木材の成形
この商品は他のサンドペーパーに比べると目詰まりし難くしかも破れ難いのでかなり長時間使えるのは有り難いです。
目が粗くなると折り曲げたりするとヤスリ部分が剥離し易いのですが、この商品は折り曲げても丈夫なので大変重宝しています。もう少しで良いから値段が安いともっと助かるのですが、コストパフォーマンス的にも満足しています。
- 用途:
- レース車カーボンケブラー製品仕上げ
- 対象商品:
- 32584176
今まで色々なロールペーパーを使用していましたが、
最も品質が高く丈夫で長持ちするペーパーです。
他社のペーパー(某有名メーカー含む)の3倍は長持ちします。
性能は圧倒的です。
もっと早くこれを知っておけば良かったです。
- 用途:
- 弦楽器製作の際の仕上げ等。
- 対象商品:
- 32584167
弦楽器の指板のアール付けや接着部分の仕上げなどに使用していますが、目詰まりし難くバンテージの割には良く削れるので大変便利です。楽器の指板部分のアール付けにもシールの様に粘着力があってジグに直接貼れるので作業効率もUPしています。
ただ、粘着力があり過ぎるのかアルミのジグに貼って剥がす時にジグにヤスリが残ってしまう事が多く酷い時は、剥がすのに時間が掛かってしまいます。今の粘着力を残しつつ剥がしやすい改善をしてもらえたら言う事ありません。
- 用途:
- 各種、平面出し
- 対象商品:
- 32582952
#180を購入 平面を出す時に10mm厚のガラス板へ貼り付け使用していますが接着後、水研ぎをすると端からあっさり剥がれてきます。
空研ぎペーパーのような砥粒の脱落はありませんが、接着面の糊に耐水性は無いようです。
木工などの空研ぎ専用です。