タイヤゲージ(ガンタイプ)のレビュー

平均満足度 3.31 (108件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ(ガンタイプ) モノタロウ
【用途】自動車などのタイヤの空気圧測定・充填及び減圧
108件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-05-02
用途:
空気入れ
対象商品:
34695963

価格の割りは、大変良い!

印刷・くるまの石山 様2011-01-26
用途:
タイヤの空気入れ。
対象商品:
34695963

改善点があります。先端部分の部品が気をつけないと落として無くす。
外れない様にして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2010-11-24
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
34695963

コストパフォーマンスは最高です。他でこの価格では買えません。
敢えて1つだけ言うならば、ゲージ部分の表示板がシンプル過ぎるのが残念です。

2011-03-27
用途:
自動車整備
対象商品:
34695963

タイヤチェンジャーで空気の補充で使用したが他のタイヤゲージよりもダントツに遅い。本体の空気の流量が少ないので不便。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

イーガイド 様2011-04-12
用途:
コンプレッサーに接続して、自動車のタイヤに空気を入れます。
対象商品:
34695963

奥まで差し込まないと、エアーの計測も空気の充填も出来ないため、バルブの形状によっては、使えません。
もう少し差込が浅くても使用できるような形状だといいのですが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2010-12-01
用途:
普通車、2輪車の空気挿入・圧チェック
対象商品:
34695963

価格が安いので心配してましたが 問題なく使用できました。

2010-11-23
用途:
スタッドレスに履き替えたときの空気圧調整に使用
対象商品:
34695963

値段を考えると満足。改善点としてはホースが短い、ゲージが小さい の2点。
(理想はミシュランのゲージ)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2010-12-22
用途:
冬、夏タイヤに交換する時
対象商品:
34695963

特に問題なく使えました。

2011-04-11
用途:
車とバイクの空気入れ
対象商品:
34695963

ホースを車のバルブにつなぐ前からエアが漏れます。買った時から漏れます。保障がきくならば交換して頂きたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2010-12-16
用途:
乗用タイヤの空気入れ
対象商品:
34695963

まだ二回試用しただけですが、流量が少な目ですが使いやすいと思いました。
くたびれたバルブだとエア漏れしますが構造上致し方ないです。

坂本エンジニアリング 様2011-01-24
用途:
バイクのタイヤのエアー注入
対象商品:
34695963

エアーが漏れるので結局手で押えないといけないし
空気圧だけを計測する場合は漏れる方が多い

2011-01-04
用途:
スタッドレスタイヤと普通タイヤへの交換作業時、通常のエアー圧チェック時等
対象商品:
34695963

バルブに何度も差し込みますが、どうしてもエアー漏れを起こします、しっかり奥まで入れたつもりですが、バルブとタイヤゲージの相性が悪いのか?

BunnyEyes 様2010-11-09
用途:
タイヤのエアー調整。
対象商品:
34695963

大変使いやすいです。

2010-11-09
用途:
タイヤ空気圧チェック&充填
対象商品:
34695963

ゲージが高目に反応する
通常、古くなるとゲージ内部のスプリングが弱くなり、高目になってくる
新品から高目では、実際は低く充填することになる

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

ピアース 様2010-11-01
用途:
自動車の空気圧調整
対象商品:
34695963

とても調子良いですよ。

2011-05-06
用途:
エア充填及び調整
対象商品:
34695963

価格が特に安いのであまり期待は、しませんでしたが、測定精度が上がるといいと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

有限会社フリーク 様2010-11-19
用途:
タイヤの空気を入れる時
対象商品:
34695963

なかなか良かった

2010-11-12
用途:
タイヤ交換
対象商品:
34695963

値段の割りに使える

有限会社 森本石油 様2011-07-05
用途:
自動車、バイクのタイヤの空気圧調整
対象商品:
34695963

この値段では 仕方の無いことかもしれませんが、ゲージの精度に問題があると思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

Auto Servise TAKT 様2011-04-29
用途:
オートバイ整備
対象商品:
34695963

問題なく普通に使用しています。