コンクリートカベ用樹脂モルタルのレビュー

平均満足度 4.46 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン
アサヒペン
859 / 税込 945
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。 【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修
39件中 21~39件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-14
用途:
石塀のメンテナンス
対象商品:
34712851

作業がし易く、接着も満足です。又の購入の時は使用したいと思います。

2018-05-31
用途:
風呂のタイルの穴埋め。
対象商品:
34712851

アサヒペンはさすがです。
セメント用が有るなんて普通のシリコンより重いです。
シリコンで穴埋めしてますが固まらなくて困っていました。
まだ使ってないが楽しみです。

2018-03-15
用途:
アンカー打設時の壁空間装填
対象商品:
34712851

古いコンクリート既設壁に空間があり、この商品を充填して、アンカー打設が出来ました。固定時間を長く取れば、しっかり固定します。

2017-04-01
用途:
ブロック塀補修
対象商品:
34712851

使い易く簡単に修理できて満足してます、マスキングして作業すると仕上げが楽でした。

2025-04-28
用途:
クラック補修
対象商品:
34712867

モルタル壁の塗装工事で下地処理に使用しました。以前から使っていて補修後が出にくいので中々よい商品なのではないかと‥
もう少し安ければ尚良し!
難点は壁に付きにくいこと。シールのようには付かないです。

2017-05-06
用途:
外壁のひび補修
対象商品:
34712851

簡単に使えて便利でした。
ただ色がコンクリート色と違い明るい灰色で(時間がたてば遜色ないかもしれませんが)
補修が目立つ感じです。

2024-04-30
用途:
地震!コンクリート外壁ひび割れ修理用
対象商品:
34712876

1ミリから3ミリのヒビが外壁に60センチ2箇所ほどできてしまい、雨漏りの原因となっていた先クリーム状が紛失する先を1ミリに切ってヒビの中に当て中に入れた。雨の日も、水が入らなくなり、触ってみると、ガチガチになっており、コンクリートのようになった

2人が参考にしています
2018-11-15
用途:
外壁ヒビ補修に使用している
対象商品:
34712876

ヒビをブラシで掃除し、この品で埋め二日後塗装しました。変成シリコンよりザラザラですが問題なく修理できました。

2015-12-18
用途:
コンクリーのひび割れ
対象商品:
34712876

コンクリーのひび割れに使用 モルタルと併用して使用

1人が参考にしています
2015-05-22
用途:
自宅の外壁補修
対象商品:
34712876

まだ、使用してないので、何とも言えないですが、コーキングガンで使用するので、使いやすそうです。

2013-11-22
用途:
ブロック塀のひび割れ補修
対象商品:
34712851

インスタントセメントより粘りがあるようで
ひび割れの補修には、いいと思います。
チューブの先端を細く切ると詰まって出てこないので
コーキングを使う時の感覚より、少し大きめに切らないといけないです。
あとは指やヘラで平らにするといいと思います。

1人が参考にしています
2013-12-22
用途:
外壁クラック補修。
対象商品:
34712876

幅、深さに関係しますが、意外と痩せる。

1人が参考にしています
有限会社クオリティーハウス 様2021-10-12
用途:
基礎のヒビ割れ補修
対象商品:
34712851

しぼるのに硬いと思ったら逆に柔らかくてガンで押すと止まらなくなってポタポタ出てくるから慌てて口を押えてやらないと大変です。

1人が参考にしています
エナジーライフ 様2016-06-11
用途:
穴埋め
対象商品:
34712867

普通に使えました。どこも高いので比較的安くて助かります。

2013-08-10
用途:
モルタルと木材の隙間を埋める。
対象商品:
34712851

綺麗に隙間をうめることができ、重宝しています。色見本があれば、もっと良いかも知れません。

2013-05-22
用途:
工場の壁補修
対象商品:
34712867

塗りやすい。奥まで入る。固まるのが早い。色が何種類かあって補修箇所ごとに使い分けられてよい。

2014-04-16
用途:
モルタル壁ビビの埋め
対象商品:
34712876

硬くなるのが速い。
商品説明通りの幅や深さにあった粘度だとは思うが、私の使用目的だともっと奥に入る柔らかさが欲しかった。
出口を細めにすると握る力が必要となる。

1人が参考にしています
カベ リン 様2018-11-19
用途:
田んぼのコンクリートのクラック
対象商品:
34712851

田んぼの周りのコンクリートのクラックにより、水漏れ改善により、使用で、水漏れが止まりました。

高橋建総 様2013-03-03
用途:
ALC外壁の補修
対象商品:
34712867

商品はまた使いますがこちらのサイトでは買えないです価格が100円以上高いです某コーナンよりも商品は少しさらっとしています 変性と使い分けたらいいと思います。

1人が参考にしています