バスボンドQのレビュー

平均満足度 4.54 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バスボンドQ コニシ
コニシ
949 / 税込 1,044
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-07
用途:
壁紙の隙間埋め
対象商品:
34918843

チューブの口が大きいため、入角には使いにくくかなり無駄にしました。
入角以外に使用し、少量だけ使いたいときには良いと思います。

1人が参考にしています
2018-06-15
用途:
ちょっとしたコーキング
対象商品:
58464892

大容量を必要としない時のコーキング作業に最適です。

株式会社川田商会 協栄自工 様2018-09-12
用途:
各種シーリング
対象商品:
34918852

カートリッジタイプの方が沢山使えて安いので良いかもしれません。

2018-02-13
用途:
お風呂目地 自動車部品のランプコーキング
対象商品:
34918852

安心の一品です。絞りやすく、チューブからの直接の作業が、やりやすい。失敗する気がしません。

1人が参考にしています
2017-06-10
用途:
お風呂の繋ぎ目に使用しました
対象商品:
58464874

これ一つで、マスキンテープ・ヘラも付いてますので、お得感あります。
ただ私は…マスキングテープが面倒くさくて使用しなかったので、ちょっと後悔です。
ちゃんとマスキングテープして作業すれば、素人でも簡単に出来ますので、私はおすすめします。

1人が参考にしています
2017-08-18
用途:
給湯器の風呂リモコン取り付け
対象商品:
58464874

電気温水器やエコキュートの風呂リモコンの補修に最適です。
地元のホームセンターには100mL用は置いて居ません。
コーキング剤を色々使ってみましたが、当日の晩に使えるように考えるとこれに落ち着きました。
液だれも無くこのサイズなら4台は取り付け出来ます。

2017-07-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
34918886

フレームにはめ込むゴムキャップが緩くなったので弱接着剤として使用しました。グリップの接着にも使用しています。黒と白を持っていれば意外と重宝します。

2017-01-05
用途:
風呂場のメンテナンス
対象商品:
34918843

年末の大掃除でユニットバスの目地補修に使用。左右にテープを貼ってから絞り出し、平らにならすの繰り返しで、すっきり仕上がりました。

1人が参考にしています
2017-03-27
用途:
バス壁のねじ穴補修で使う
対象商品:
34918843

ねじ穴を塞ぐために使ったが見た目も防水も問題なし。

1人が参考にしています
株式会社 ワールド・クラス 様2023-05-25
用途:
水栓設置時、RMモールを住宅外壁に取り付けるとき接続部に使用
対象商品:
34918861

以前はホワイトを使用、今回はアイボリーですが、少しイエローとグリーンが混ざったような色合いにも見えます。 使用感は問題はございません。

2017-03-30
用途:
風呂場の目地止
対象商品:
58464874

今回チューブタイプとテープタイプを同時に発注しましたが最終的にはてーぷたいぷを使用しました。

2016-09-22
用途:
浴槽の周りに使用
対象商品:
34918843

かびて来た浴槽のコーキングをはがして使用しました。

アートペースト 様2016-07-08
用途:
自動車ランプの補修に。
対象商品:
34918886

チューブ入りなので作業が楽です

2016-01-07
用途:
各種シーリング、滑り止め

防カビになっているのはホワイトとクリア以外です。個人用途で需要が高いと思われるホワイトに
関しては防カビ剤は入っていません。わりと直ぐにカビたので、驚いてよく調べたら書いてありました。
バスコークは防カビなのにコニシのこれは…なぜなんでしょうね。
バスコークよりいい点があるとすれば少量・安価で硬化不良しにくいことくらいです。
バスコークは硬化に時間が掛かるし、5年くらい置いておいたら一切固まらなくなります。
バスボンドQはそんなことはありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーの商品情報によりますと、こちらの商品は、クリヤー、アルミ以外が防カビ剤入りになります。どうぞ宜しくお願いいたします。貴重なご意見ありがとうございました。

2015-09-16
用途:
お風呂場のタイル補修
対象商品:
34918843

広範囲の補修でなければ十分な量ですし、必要なものがすべて入っていますので、便利です。

2015-09-02
用途:
築40年の自宅バスルームに使用
対象商品:
34918843

作業性もよく満足しているが手についたものをすばやく落とす溶剤とか洗剤の紹介が欲しかった。

自由業 様2016-04-07
用途:
風呂用
対象商品:
34918886

問題無し。

2015-08-27
用途:
風呂のタイル
対象商品:
34918843

地震の際ひびの入ったタイルに!!扱いやすくGOOD!!

アトリエ ママイボンヌ 様2015-04-23
用途:
シリコンのりを使う手工芸制作に・
対象商品:
34918852

手工芸のお教室をしています。
いろいろなシリコン糊がありますが、これが一番使いやすく質も良いです
サイズも大中小があり「口」も3サイズになりますので、
色々のパターンで使えます!!
お値段の点でもとても気に入っています。

2015-06-16
用途:
水回りの補修補助
対象商品:
34918852

受注処理 レスポンスの良さ、発送の迅速さ 全てに満足でした。