止水セメントのレビュー
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
【用途】瞬結・超早強性接着材
2020-12-07
- 用途:
- 雨水桶(コンクリート製)の補修に
- 対象商品:
- 34735005
水を入れると2分くらいでほぼ半固着しますので、素早く手でこねて使いました。しっかりと固着しています。規定量の水だと柔らかすぎて流れ落ちるので、5%程度少なめにして練り使用しました。
9人が参考にしています
2020-08-13
- 用途:
- 止水の時に
- 対象商品:
- 34735005
うまく止水できたようです。ただ、近くのホームセンターの方が安かったのと、作業の時に使うゴムのボールがモノタロウで見つけられなかったため、改めてホームセンターに行かなければならなくなった点が残念でした。
4人が参考にしています
ソーラーディスカバリー株式会社 様2020-05-09
- 用途:
- 吸入管のメンテナンス
- 対象商品:
- 34735005
吸入管の側溝への再固定に使用したが、セメントに水を加えてから固化するまでの時間が短いので、全てのセメントを水とうまく混ぜ合わせることができなかった。使用手順についてもう少し丁寧な説明があると良かった。しかし製品自体はとても良かった。
2人が参考にしています
株式会社森田義次商店 様2017-08-03
- 用途:
- 排水桝のひび割れの補修
- 対象商品:
- 34735005
速乾性があったのでほんの短時間の下水を流さないだけで補修が出来ました。水中セメントと併用して作業が容易でした。
1人が参考にしています
2016-08-12
- 用途:
- 地下の水槽の配管回りから漏水
- 対象商品:
- 34735005
多少の水が出ていたのですが、止水セメントを直に団子状態ににして
かぶせていったら漏水が止まり一年たっても漏水はありません。
値段の割りに良いものでした。
2015-10-03
- 用途:
- 地下の漏水対策に
地下の床面と壁面の継ぎ目より荒天時に雨水が漏水するため購入しました。
おかげさまで、漏れは解決しました。速乾性に優れているので機敏に作業しないと
あっ!という間に乾くので、多少慣れが必要。
小川牧場 様2012-03-24
- 用途:
- 施設内のパイプの補修
- 対象商品:
- 34735005
価格が手ごろなことはもちろんですが、止水セメントの定番品であった他社の缶入りの製品が変更されて機能がダウンしたぶんこの製品の値打ちがアップしました。
1人が参考にしています