水性建物用のレビュー
VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。
乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。
アルカリの強い面にも直接塗ることができます。
防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
【用途】コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など
2021-05-05
- 用途:
- ウッドデッキのメンテナンス塗装として使用しました。
- 対象商品:
- 34736466
毎年、この時期にメンテナンス用として塗装しています。この商品は初めて購入したのですが、水性のため使い勝手も良くて安価のため満足です。
ただ、これからの梅雨や猛暑の時期を経て、塗装がどの程度維持されるか心配な点はあります。また、その結果をレビュー出来ればと思います。
宅配ドリーム 様2020-09-26
- 用途:
- 家の塗装
- 対象商品:
- 34736414
水道水で薄めることができるので、DIYには最適で、いつもこのロックペイントを購入。サイディングやプラスチックにも塗装できます。
においがほとんどなく、室内でも塗装できる。
2019-05-21
- 用途:
- 家の経年劣化から室内塗装に使いました。
- 対象商品:
- 34736466
水で薄めて使うので調整がしやすく伸びも良かったです。特に匂いが強くない所が気に入りました。また宜しくお願いします。
1人が参考にしています
佐々木保険企画 様2017-09-08
- 用途:
- 物置の屋根の塗装や外壁の補修から家財のペイントなど幅広く使用しています。
- 対象商品:
- 34736423
光沢が程よくあって、乾燥が早い、塗りやすい、安価で大変満足してます。
1人が参考にしています
2015-06-22
- 用途:
- 木工に使用
- 対象商品:
- 34736511
とても良かった点はムラが出にくいことと速乾性。
また発色も悪くない。(下塗りは必要)
高価な水性ウレタンの塗料にも決して負けてはいないと感じた。
後は耐久性だろう…こればっかりは時間が経過しないとわからない。
私は木工で使用しているのだが久しぶりに良い商品と出会えたような気がしている。
もちろん使用時期にもよるのだとは思うが、今時期(6月)は伸びも良ければ乾きも良いのでさらによく感じたのかも知れない。
スプレーガンでも使用したがこの塗料は安価商品と比較して結構研究されているかもなぁ…と素直に感じた。
2人が参考にしています
2015-04-22
- 用途:
- コンクリートのブロック塀
- 対象商品:
- 34736466
色の具合やツヤの具合も良く、きれいに仕上げることが出来ました。
水性のために塗りやすく、濃さもうまく調整できます。
できれば飛び散った時に、ふき取れる液もしくは専用シートがあれば、素人としては作業しやすいし、上手く仕上げることができると思います。