ギアーテックアダプター(ソケット用)のレビュー
- 用途:
- ラチェットレンチアダプターソケットに使用。
- 対象商品:
- 34756775
ソケット接続部分が、ほとんど出てないので、短すぎて使えないので、無駄になった。上部の六角部分を、長くしないとダメ。
- 用途:
- バイクの車載工具など
- 対象商品:
- 34756766
13㎜タイプを購入しました。板ラチェットの厚みが9㎜以下じゃないとロックが機能しないため、ボックスが外れやすい。11㎜以上あるといいんだけれど。板ラチェットをグラインダーで削りました。使い勝手はとても良いです。
- 用途:
- 家の中での自転車整備
- 対象商品:
- 34756766
ソケットレンチセットは車のトランクなので、家用に購入しました。
自転車で使用するソケットは12.7角の方が多いのですが、12.7用の
本製品だと、六角部分が19ミリとなり、自転車ではこのサイズは
使用しません。
9.5角だと13ミリとなり、これも自転車では使用しません。
保有していたラチェットメガネが、13-14で、今回追加購入した
MonotaROの4サイズラチェットが、13-15/17-19であり、この
アダプターは19の方には取り付け不可なので、13ミリ側で使うよう、
9.5角のものを購入しました。
12.7角のソケットを使用する時には、アダプターを使用します。
9.5角用が14ミリ、12.7角用が17ミリであれば最適です。
同じSK-11の板ラチェット13-14の13に取り付けても、回転部の厚さが
9.8ミリあるため、ソケットが最後まで入らず、ロックされません。
(手で引っ張ると抜けます。)
ラチェットの12角の方をルーターで削って、ロックされるように合わせ
ました。
- 用途:
- ラチェットハンドルの代わり
- 対象商品:
- 34756766
いままでは72枚歯のラチェットハンドルを使っていましたが壊れたので、MonotaROサイトを見てみました。
最初はハンドルを購入する予定でしたが希望のものがなかったので、家の両口ラチェットレンチにつけて使いたいと思いこの商品を購入しました。
- 用途:
- 車弄りに
- 対象商品:
- 34756766
ラチェットでは頭が大きくて入らない若しくは干渉するような場所にでも、このアダプターを使用し工具を組み合わせれば作業を行うことが出来ました。「痒い所に手が届く」そんな製品だと思います。
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
- 34756766
今のところ問題なく使用しています。クイックリリースは便利。3/8で13mm以外のサイズがあっても良いのでは?