真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻)のレビュー

平均満足度 4.29 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,098 / 税込 1,208
【用途】パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-05
用途:
エンジン分解時の清掃
対象商品:
34844214

真鍮が密に巻かれていて磨きやすいです。
サイズ違いも購入しました。
オイル通路の清掃やステム穴のカーボン除去に良いです。

1人が参考にしています
株式会社ニシード 様2022-06-27
用途:
ナット内部の掃除
対象商品:
34844232

ナイロン系のブラシは沢山ありますが、金属性が無かったため
使います。
熱い部材内部の掃除に適しております。

1人が参考にしています
2021-04-28
用途:
音楽機材φ6.3ジャックの清掃
対象商品:
34844214

しばらく使用しなかった音楽機材のφ6.3ジャック内壁を磨くのに入手。φ6と言いつつφ6.2~6.5程度の外径なのでφ6.3内壁磨きに最適である。

1人が参考にしています
2019-02-19
用途:
ライブスチームの煙管清掃
対象商品:
34844232

全長が170MMで短いため、真鍮の対辺7MMの六角棒を圧入して全長600MMとして使っています。六角棒をある圧入しなくても良いように、全長600MMのブラシがあるといいです。

2人が参考にしています
2017-10-13
用途:
バイクのエンジンフィンのサビ落とし
対象商品:
34844214

今回で2本目です。アルミフィンのサビ落としに重宝しています。3~5本セットにして価格を抑えたセットの販売をしてほしい。

4人が参考にしています
福本光男 様2017-07-01
用途:
機械の穴の掃除に使っています
対象商品:
34844214

機械の油穴の掃除に使っていますキリコがよく詰まるので穴の中に油と霧子がこびりついた穴でもよく取れていいですが突っ込むときに軸がよく曲がるのでもう少し軸が曲がりにくいものにしてほしいです

3人が参考にしています
2017-10-08
用途:
バーデイ-50
対象商品:
34844223

空冷エンジンのフインのアルミ錆び除去に購入しました 細めと中間の2本購入しましたが 綺麗になりました

1人が参考にしています
m's project 様2017-07-11
用途:
車のエアコンのエバポレーターのゴミ掃除に、使ってます。!。
対象商品:
34844241

この使い方には、もう少し取っ手が長い方がいいかもです

2017-07-19
用途:
機械の洗浄

たいへんいいです。きれく洗浄できました。
大事に使いたいです。

2017-01-30
用途:
6mmの穴の掃除に使っています
対象商品:
34844214

毛の密度もよく汚れが落ちやすいしもちもなかなか長持ちしてよい

2021-07-08
用途:
配管掃除
対象商品:
34844214

銅配管掃除用に購入しました.取っ手部分とブラシの部分の軸径がかなり異なるので,購入時には注意が必要と感じました.

2013-12-09
用途:
ボルトの貫通する穴などに残った液体ガスケットのかすなどを取り除くことなどに使っています。
対象商品:
34844232

この商品もホームセンターなどには置いてない場合が多く、通販で入手できることで助かっています。このブラシは手に持って使用するわけですが、リュウタ―ーなどに取り付けて回転させて使うようなバリエーションも欲しいです。現在は短く柄を切って使っています。また、使用されている真鍮線の太さにも種類があれば更に利用範囲が広がるのではないでしょうか。

2014-08-06
用途:
自動車部品の小さな穴のバリ取り
対象商品:
34844214

写真で確認して、購入しましたが、いまいち鮮明でなく、もっと拡大写真を載せていただきたい。
バリ取りするのに硬くて、製品に傷がつきそうで、シングルの先がいいかなと?思いました

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ至らない部分も多数ありますが改善に努めてまいります。

有限会社ニッセイ企業 様2013-02-24
用途:
細長い円筒管内壁のしつこい汚れ取り
対象商品:
34844214

どこにでもある何の変哲もないものなので特段のことはなし。
インターネットで購入するものは一般に手に入るものをいちいち買いに行かないで出前をしてくれる便利さを買っているので、
とくに何かを感じることはまれ。