フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVCのレビュー
- 用途:
- ガレージのシャッター隙間埋めに
- 対象商品:
- 34835482
若干勾配があり片側はピッタリなのですが、反対側は8cm程あり
枯葉などの侵入を防ぐ為に設置しました
寸法L(mm)が25.5しかない為、エスコの100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)を
ニトムズのゴム用 超強力両面テープで留めました
また、対応板厚も6~7mm必要だった為、工具で広げて設置時にペンチで挟み固定しました
寸法Lや対応板厚のバリエーションがもっとあると良いです
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 自宅風呂場の防水対策
- 対象商品:
- 34835245
自宅の風呂場ドアが経年劣化で隙間が出来ていたので、なんとか出来ないものかとダメもとでこちらの商品を利用してみました。ドアが30cmほどしか無いので1メーテル単位での販売は勿体ない感じがしますが、ホームセンター等では手に入らないので仕方ない。
- 用途:
- バイク車庫のシャッターに使用
- 対象商品:
- 34835254
バイク車庫シャッターに使用。取付けがうまくいかず、強力な両面テープで貼り付けた。隙間がなくなり、落ち葉等の侵入が、ほぼ無くなりました。
- 用途:
- ユニットバス出入口
- 対象商品:
- 34835254
ユニットバス出入口戸からの洗面所側への水漏れ対策に使用しました。思った通り水漏れを防ぐ事が出来ました。
ただ色がブラックのみでホワイトが有ればもっと良かったのですが仕方ありません機能的には文句なしの100点です。
- 用途:
- シャッター下端のふりくを、カバーしました。(隙間)
- 対象商品:
- 34835254
下に伸びる部分の所の、長さが色々有ると、色々な場面で使えるので、25ミリだけだわなく、もっと長めの物も、設定して欲しい。(60ミリ位)
- 用途:
- ドア下からの浸水防御
- 対象商品:
- 34835245
ゲリラ豪雨で,年に一度くらいは玄関のドアの下の隙間から水が入ります.
この商品を咬ませたところ隙間がしっかりと無くなりました.良いと思います.
- 用途:
- ガレージ用
- 対象商品:
- 34835245
ガレージのシャッターに使用する為に購入しました。
閉めていても風が強い日に雪が吹き込み防止に購入しました。
密着性はとてもよさそうです。
- 用途:
- シャッター下の隙間防止
- 対象商品:
- 34835455
土間用シャッターを取り付けたのですが、左右で雨勾配で20㎜くらい違っていました。錠のロック位置をずらせば何とかなりそうでしたが、隙間を埋めるほうで考えることに。
シャッタ最下面は逆T字型なので、これを入れ込むとちょうどいい感じになりました。
Tのたて部分は発泡している材料なので、床に押し付けると倒れてくれるので、隙間がないところからスカスカのところまでカバーできました。
ロックしてなじませておくといいです。
- 用途:
- 排水溝ステンレス蓋に使用
- 対象商品:
- 34835446
想像よりもモノとしてはしっかりしたものだと思う。
蓋(t=3)に挟み込むことで止水の堰としての用途は果たしている。
- 用途:
- わからない
- 対象商品:
- 34835245
購入しましたが、何に使うのかわからないです。どういう時に使うのだろう?
使用方法等につきましてはお手数お掛け致しますが、
メーカー様にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。
- 用途:
- 車庫の水止め
- 対象商品:
- 34835263
駐車場入口にある側溝のグレーチングに挟んで雨水の侵入を防ぐ予定でしたが、下部の挟む部分は5mm程度しかなく、挟めませんでした。残念ながら押入れの肥やしとなりました・・・
- 用途:
- シャッターの隙間を塞ぐ
- 対象商品:
- 34835254
自宅のシャッターと床との間に出来ていた隙間を塞ぐ物がないか探していたところ、うまい具合に見つかり早速購入して取り付けました。結果、隙間が無くなり、車庫の中に砂ぼこりが入ってくることも無くなり大変満足しています。