アンチスタH(静電気除去スプレー)のレビュー

平均満足度 4.22 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン
ヒョーシン
1,798 / 税込 1,978
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。 【用途】各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-10
用途:
自動車の樹脂部に使用
対象商品:
34821972

車の内装が埃が付きやすいので試に使ってみました。静電気で埃が取りにくくならないような気がします。
あまり持続しないような気がします

2020-04-06
用途:
テレビ、テレビ台等への塗布
対象商品:
34821972

テレビだけでなくPCにも塗布してみましたが、ほこりの付着が減った気がします。

1人が参考にしています
2019-06-09
用途:
PC及び関連機器
対象商品:
34821972

さっとスプレーするだけで静電気の除去ができました。効果の持続時間はまだどれほどなのかは確認していませんが、スプレーして間もなくの間は効果ありで精密機械のPCには必要な道具です。

1人が参考にしています
2018-11-26
用途:
樹脂製品の除電
対象商品:
34821972

効果は大変すばらしい。能書通り、片面だけの施行で十分な効果が得られています。

3人が参考にしています
太平洋プレコン工業株式会社 様2015-05-19
用途:
オーディオ機器及びスピーカーケーブル、tvフレームに塗り、音質改善、画像画質改善に使用
対象商品:
34821972

オーディオを初めて40年以上になるが、静電気除去に効果があるとのことで、スピーカーケーブル、電源ケーブル、ブレーカーボックスの内外に使用し大幅な音質の改善を得ることが出来た。CDにも効果が見込める可能性があり現在使用している専門液が終了次第、アンチスタHの使用を考えたい。

1人が参考にしています
2014-01-15
用途:
車のシート・パソコン周辺モニター
対象商品:
34821972

車のシートに使用したらバチバチが無くなりました、今のところ不満な所は無いです

2013-05-03
用途:
アクリル板の静電気対策
対象商品:
34821972

長年、アクリルに静電気で付着する埃に悩まされておりましたがなかなか有効なものがなく、
今回もだめもとで購入しましたが、予想外に優れもので驚きました。
埃と反発するわけではないので、空中に飛散しているもの、降って来るものは、
防ぎきれなくても仕方がないと思いますし、
塗った面の裏側は流石に無理のですが、両面拭けば明らかに埃量が激減します。
吸い寄せなくなっただけでも大変助かりました。
また購入したいと思います。

3人が参考にしています
2012-09-12
用途:
テレビスタンド・プリンターの樹脂部等に使用
対象商品:
34821972

埃の付着があまりに多く(ブラック塗装)目立つので試しました。
今のところ付着が少なくなってきたと思います。
結果が良ければ使用範囲を広げようと思っています。
ボトル容量がもう少し多ければ良い。

2人が参考にしています
株式会社大和工藝 様2012-06-25
用途:
アクリルケースの清掃用
対象商品:
34821972

使いやすいです。
仕事で大量に使うこともあるので大きなボトルであるとさらにありがたいです(スプレーノズルはいらないので)

2人が参考にしています
2012-08-10
用途:
ポリカ、アクリルの静電気防止
対象商品:
34821972

スプレーを塗った対象物には、効果が有りますが擦れた反対側の物には効果は無いようです。
容量が少ないので、500mlぐらいのがあれば良いと思います。

1人が参考にしています
2018-03-29
用途:
レコードターンテーブルに塗布
対象商品:
34821972

ターンテーブルのゴムシート両面、およびターンテーブルの金属部分に塗布しました。
塗布前は、レコード演奏終了後持ち上げると吸い付くような静電気を感じたが処理後は全くない。
そのほか、ターンテーブルに載せたままレコードを拭いても静電気が出ない、そしてブラシで残りが容易に除去できるなど、効果は大きい

2人が参考にしています
2017-07-03
用途:
ガラス、アクリルなど表面静電気除去
対象商品:
34821972

製品のガラス部、アクリル部に使用すると、表面のホコリなどがほぼなくなり、長時間を経ってもガラス、アクリルの表面はキレイな状態保持できる。

2016-04-05
用途:
最近購入したシュレッダーの紙つまり防止
対象商品:
34821972

期待した効果はあらわれませんでした。シュレッダーの細断された紙が屑籠に落ちず、途中に少し残りそれをセンサーが感知し、”屑を捨ててください”のランプが頻繁に点いてしまいます。静電気の影響で切り屑が落ちないのではと思い購入しました。細断された紙が滑り落ちる部分にスプレーをしましたが結果は変わりありませんでした。根本的にはシュレッダーの構造、センサー位置に問題があるのではと思います。当製品については、良いか悪いかの判断はできません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2013-05-16
用途:
自動車静電気対策
対象商品:
34821972

自動車のシートに吹きかけてみました。自動車を降りるとき静電気が弱くなりました。

2015-10-30
用途:
塩ビ管・サイクロン掃除機の帯電防止
対象商品:
34821972

高評価を見て試しに購入してみました。サイクロン掃除機の
ダストカップに使ってみましたが、ある程度効果は感じ
られますが常に帯電し続けるような場所には不向きでした。
猫の毛が付いて掃除機で吸い取れない布団カバーやパーカー
には効果大です。量が少ないので大切に使わないと・・・

3人が参考にしています
2014-03-16
用途:
自動車のシートの静電気除去
対象商品:
34821972

除電効果の持続期間が長く、匂いが無いのが良い。
容器が小さ過ぎてスプレーし難く液が泡の塊となって出る事がある。容量が少ない様に思う。

2012-10-07
用途:
静電気除去
対象商品:
34821972

最初、説明通り布の吹き付けて試しましたが効果がわからず、直接OA機器に吹き付けて布で拭いてみました。翌日にもすぐにホコリがのっかってます。効果が全く感じられません。この調子だと日にちが経過すれば普通にホコリがたまっていきそうです。半永久?絶対あり得なさそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。この商品を使用することでホコリを寄せつけなくはなりますが、空中を舞って落ちてくるホコリを防ぐことは難しいようです。無帯電効果を持続させる商品になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

2012-07-16
用途:
エレキギターの静電気防止。
対象商品:
34821972

バッチリ。

2人が参考にしています