ワンタッチコネクターのレビュー
- 用途:
- ケーブル結線、分岐
スリーブや、ギボシ端子を使用には圧着ペンチを使用するしかないが楽につなげて便利な商品です。 やや大きいことから仮配線とか使用箇所に合わせて利用してます。 差込口が同一方向のものだけのようですが対面に差し込み口のある商品があると良い。
- 用途:
- 配線工事の際
- 対象商品:
- 55140225
爪を開く時、かなり固くて相当力を入れないといけませんが、配線を繋ぎ変える頻度が多い箇所などではさっと作業ができてとても便利です。価格も安価で助かります。
- 用途:
- 屋内配線工事、仮設配線工事
- 対象商品:
- 34845465
以前、客船の照明工事で使用し、結線作業がとてもスピ-ディーに行えたので再購入しました。結線部がしっかりと固定されて、作業の信頼性も高いと感じています。また、解線も簡単にできるので、仮設配線工事にも重宝しています。
- 用途:
- 電照設備の配線に使用
- 対象商品:
- 55140234
電線固定用のレバーを開ける際に思っていたよりも硬く、力が必要だったが、その分しっかりと固定出来る様に感じた。
- 用途:
- スピーカーの配線に
- 対象商品:
- 55140234
着脱簡単なのでスピーカーのチェック、選定に重宝しています。今回は車のヘッドライトのウインカー配線の分岐用にも利用するつもりです。
- 用途:
- スピーカーの結線
- 対象商品:
- 55140225
スピーカーの取り換え時、コードの取り外しや結線に手間がかかっていましたが、このワンタッチコネクターを使うようになって、スピーカーの交換がやり易くなりました。
- 用途:
- キッチン蛍光灯の、直管LED化 配線改造工事。
- 対象商品:
- 55140234
上向き作業ですが、圧着工具も必要無く 絶縁スリーブ使うより簡単・短時間で綺麗に仕上がりました。3個パラ使いの所は、5BPも買えば良かった。
- 用途:
- 配線の分岐
- 対象商品:
- 55140225
ガレージ内の電気配線分岐に使用しました。配線の皮を剥き、差し込み、レバーで固定するだけ。結構な力で引っ張っても抜けません。
安いし、簡単確実に結線出来るのでオススメです。
あえて言うと、レバー操作感にもう少し節度が欲しい。
- 用途:
- 配線処理
- 対象商品:
- 55140225
単線とより線を工具なしで接続できるのはとてもいいのですが、コネクター自体が大きい作りなので、小さなスペースでは使いにくいと感じました。やはり、あえてこの製品でなければならないシーンというのはありそうでない気もしますが、まずは試用、ということで。