ラバーチッピングのレビュー
- 用途:
- 畦草刈機ウイングモアのカバー内側
- 対象商品:
- 34880815
カバーの内側に防錆を兼ねて塗装しました。
草刈に使用したあと張り付いた草を洗浄しましたが、以前より
塗装面に草の張り付きがなく洗浄が楽になりました。
ブレードで石がはねてカバーに飛散します。
しばらく使用して塗装面の具合を確認します。
良かったら、定期的に使用したいと思っています。
- 用途:
- 車の下回り塗装に使用
- 対象商品:
- 34880824
純正チッピング塗装が剥がれた所を補修しました。
塗料の食いつきが良いような感じがします。
グレーなので、上からカラースプレーを吹けばきれいに仕上がります。
ただ、純正チッピングコートのようなゴム感はあまりなく、もう少しシボっぽい感じが欲しい所です。
- 用途:
- アンダーコート用 車等
- 対象商品:
- 34880806
石油溶剤?が多いのかめくれてきます もっと耐久性あるゴムっぽい強いアンダーコートにしてほしいものです。マイナス20度の極寒冷地で使用しています
- 用途:
- 補修後に
- 対象商品:
- 34880806
トランクとタイヤハウスに錆で貫通穴が開いたためパテ埋め後タイヤハウス側のコーティングに使いました。
厚みがよくわからず3回重ね塗りしたところ厚すぎたようで。
2回塗りで十分ゴムの弾力が出る様です、たくさん余ったので
ドアスピーカーのデッドニングとしてスピーカー裏に噴いてみようかと
思っています。
乾燥は遅めですが良いものだと思います。
- 用途:
- ラバーグリップの塗装
- 対象商品:
- 34880806
簡単にシボ塗装ができました。少し離したところから噴霧するとかなり細かくシボが作れます。お手軽な上に仕上がりもきれいに思いました。
- 用途:
- トラックの下回り
- 対象商品:
- 34880806
コスパ的に良いと思う。シャーシブラックと使い分けながら石跳ねなどのフェンダー裏や荷台裏などに塗布。結構長持ちなので今回は補修用に購入。
- 用途:
- ホイールハウス、オートプラストーンとの兼用
- 対象商品:
- 34880806
Noxudol(ノックスドール) オートプラストーンがある程度乾いてから上から塗るとしっかりと塗膜ができて(オートプラストーンのべとべとが解消し)防音防振効果があがる。
- 用途:
- 車のフェンダーの塗装
- 対象商品:
- 34880806
重ね塗りが難しいです
もう少し大きな缶の方が良い
容量が少なくなるとスプレーの圧の強弱があり不安定になるので
改善して欲しいです
- 用途:
- 塗装
- 対象商品:
- 34880806
バンパーとサイドの下側に塗装したが、塗り方が悪いのか、塗装して2、3ヶ月すると、塗装面全体にヒビ割れが起こってしまった。
- 用途:
- タイヤハウス錆処理後の塗装
- 対象商品:
- 34880815
とても使いやすいですが、厚塗りするには量が足りなく大量購入が必要です。
厚塗りですとタイヤハウス1ヶ所に1本では足りません。
- 用途:
- アルミ製のルーフキャリアの塗装
- 対象商品:
- 34880806
ジムニーJA22の純正、1500mm×1500mmくらいのルーフキャリアの塗装に使いましたが3本買って全く足りませんでした。見えない部分はマットブラックで塗装したのでなんとかなりましたが、上記のサイズだと5、6本必要です。