エンジンルーム静音シートのレビュー
- 用途:
- エンジンフードに貼り付け
- 対象商品:
- 35577254
静音と言うより、音質を変える品物だと思います。気になっていた音がマイルドになるとか低音に変わるぐらいの気持ちです。施工すればそれなりの結果は出ます。期待しすぎない事が大事
- 用途:
- 車輌の小整備時
- 対象商品:
- 34913417
シートは乗用車のボンネットに貼付られるだけの大きさがあり、アルミテープが付属しています。カット時はハサミとカッターを併用するといいでしょう。
- 用途:
- S660のエンジンルームからの遮音
- 対象商品:
- 34913417
切り貼りの作業も簡単、アルミテープも付属しており仕上げもきれいにできました。
遮音効果もまあまあかと思います。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 34913417
古い車ですが、ディーゼル貨物の1BOXに施工しました。
1BOXタイプのボディーなので
エンジンルームが運転席の下で歪な形状の
パネルになり施工は
一般の車のボンネットの裏面に張るよりは
かなり手間ですが
32年前の車で、ディーゼル
まして貨物車は遮音対策が甘く
盛大にエンジン音やノイズが
室内に入ったり、響いたりしていました。
エンジン上部のパネルと整備点検口の蓋裏まで
丁寧に施工してみるとかなり
室内へ入る音は静かになりました。
元々は80kmも速度を上げると
ラジオの音量を大きくしないと
聞けないほどでしたが
施工後は100kmで走行しても
ラジオの音量を上げる必要もないくらい
遮音効果が出ているようです。
遮音機能が低い車などには
効果が大きいでしょうか。
もっと高価な共振抑制シートなどが
あるようですがこの価格と効果には満足です。
- 用途:
- ボンネット内側に貼り付け
- 対象商品:
- 34913417
エンジンの機械音が軽減され、ボンネットの共振もしなくなりました。
エンジンルーム内の断熱効果もあるようです。
- 用途:
- 社外にパッケージされた発電機の防音対策 最初に使用されていた物の劣化 交換
- 対象商品:
- 35577254
張りやすく 比較的簡単でした。 切り口の処理(ついて来たテープ止め必要) 思っていたより小さかったです。少し足らない。実際エンジンかけてみました。防音は今一つ?です。
- 用途:
- ボンネット裏側に取り付け
- 対象商品:
- 34913417
HA36Sアルトのボンネットに取り付けましたがエンジン音が小さくなった感じは判りませんでした。アルトの場合ちょうど2枚分とることができます、耐久性が何年はがれずにいるかでコスパが決まりますね。
- 用途:
- NDロードスター清音
- 対象商品:
- 34913417
ボンネットに貼り付けしました。カットも楽にでき付属のアルミテープで淵を押さえましたのではがれる心配もありません。もともと何も防音がないグレードでしたので効果はありました。
- 用途:
- はさみで切り、50mmのテープで張り付けるだけで終わった。簡単、ロックタイで固定した。
- 対象商品:
- 34913417
ディーゼルのキャンピングカーなので、少しうるさいのが気になっていた。60KMまでは普通に音楽が聴けるので疲労が減る。夏垂れ下がってこないかが少し不安です。もっと早くつければよかった。
- 用途:
- 車のエンジン室音低減
- 対象商品:
- 34913417
今迄スポンジ系防音シートを使用していましたが。張り替えました、
良くなりました。熱にも強くて安心です。車<ダイハツミラ、>
余りはタイヤハウスカバーの内側に使用しました付属品テープがとても良い、
- 用途:
- 建物の防寒対策として、鋼製雨戸の内側に貼付している。
- 対象商品:
- 35577254
防寒に大変役立ち、室温が2~3℃位上昇しました。雨戸一か所(2枚)に4~5枚必要です。金額は一万五千円前後になります。我が家は、平屋建で、四か所ありますので、約六万円になります。灯油代、電気代節約を考えると、三年位で収支が均衡するかなと思います。また、残った端切れを、愛車スズキ スペーシアのボンネットの裏側に貼り、本来の使い方もしてみました。エンジン音は、少し小さくなったかなと、思います。すごく静かになったと、言う感じはありませんでした。
- 用途:
- 車用のエンジン音の低減化
- 対象商品:
- 35577254
ディーゼル車のエンジン音がうるさいのでフロアーに貼り付けました。非常に静かになって良かったです。こんなに変わるとは驚きです。
- 用途:
- 車内の静音化
全く効果を実感しなかった