カプラー2極のレビュー
- 用途:
- 原付バイクのレストア
- 対象商品:
- 09932352
原付バイクの12v化の際に配線変更するために使用しました。カプラー取り付けにすると今後のメンテナンスが楽になります。
- 用途:
- バイクのメンテナンス用
- 対象商品:
- 09932352
どうしてもカプラは消耗品的に交換が必要と思っています。
車体の使用状況で接触が悪くなったりするので
定期的に部品交換しています。
発送も早くて 助かりました。
- 用途:
- アマチュア無線機(モービル機)の電源供給
- 対象商品:
- 09932352
カシメが甘く、リード線が抜けてしまいましたが、ハンダを付けて完璧になりました。カシメを完全に行えば問題なしですね。私が甘かったです。普通に使える商品です。
- 用途:
- 自動車の新規配線
- 対象商品:
- 09932352
自動車の新規に配線する時に使用しました。場合により抜き差しをすることがあるので、ロックのないものを探していました。使用方法に適った製品で良かったです。品質的にもとても有名メーカー製でとても良いと感じました。
- 用途:
- バッテリー充電コードの設置
- 対象商品:
- 09932352
エーモンの No1122 カプラー二極(ロック式)に、併用使用できるが、ロック機能がないので、抜けてしまうことがあるかもしれないが、安くて良い。
- 用途:
- 車両電気系統メンテナンス
- 対象商品:
- 09932352
モノタロウブランドよりやすかったので、2極だけ当該品を購入したが
ハウジングに抜け止めが無いので、少し心配
- 用途:
- バッテリー充電
- 対象商品:
- 09932352
バイク充電に使ってます、複数台充電するので一週間ごとに差し替えてます、ハンダ付けも簡単で安心して使用できます。
- 用途:
- バッテリーの充電
- 対象商品:
- 09932352
バッテリーの充電用として、こちらを購入。
複数台の車やバイクのバッテリーの充電をしなければならないので、便利です。
- 用途:
- バッテリー接続
- 対象商品:
- 09932352
試に購入してみましたが、エーモン工業のロック式の方が当然安心です。
- 用途:
- オートバイ電装改造用
- 対象商品:
- 09932352
エーモンの端子は圧着時に曲がってしまいやすいのでやや満足の評価。 店頭にはあまり出ない補充(補修)用の端子が同列で販売されているのが良いところです。
- 用途:
- ケーブルサイズが分らず使用、失敗
- 対象商品:
- 09932352
ケーブル φサイズを確認せず装着、上手く いったと思いましたが、抜けました。ミスマッチでした。今、ケーブルゲージの選定・購入を検討中です。
(電工作業の知識が無いのに、安易に考えは駄目ですね。)