交換こて先 T18シリーズのレビュー
- 用途:
- 基板と配線の半田付け
細かい半田付け作業を行うため、このこて先を使用すると作業がし易いです。
- 用途:
- チップ部品の半田付け作業
1608サイズのチップ部品の半田付け用に購入しました。
良さそうな使い心地です。
- 用途:
- 細かな部分のハンダ付け
- 対象商品:
- 39528361
コピー品がたくさん出回っていますが純正を使うべきと痛感する主力の逸品です。熱の伝わり、ハンダの流れや耐久性など申し分ありません。今後も買い続けたいと思います。
- 用途:
- 電子基板に超小型チップ電子部品を半田付け時
- 対象商品:
- 34934137
電子基板に1608サイズのC,RやICを手付け半田するのに重宝しています。
- 用途:
- 標準のものより細かい作業に最適
- 対象商品:
- 34934103
標準付属のT18-Bより細かい作業に最適で、9mm20芯という鬼のようなコネクタもなんとか対応できました。消耗品ですし、ノリが悪いと感じる前に交換するのが肝だと思います。
- 用途:
- FX-600に使用
- 対象商品:
- 34934094
長く使用して劣化、腐食していたこて先を交換した。
並べてみると、1mm程縮んでいた。新しいこて先ははんだ乗りも良く大変満足。最初からされているコーティングのはんだはPbFで、PbFユーザーへの配慮もしっかりしている。
- 用途:
- 作業用
- 対象商品:
- 34934094
温度調整タイプのこてに使用するものなので、比較的長持ちしますが、摩耗してきたので交換しました。交換後は良好です。
- 用途:
- はんだ作業
- 対象商品:
- 34934173
こて先Bが付いているFX600-02を購入したのですが、使い慣れているCタイプに交換して使います。こて先が選択できるはんだごてがあるといいのにと思います。(捜しきれなかったのかも)
- 用途:
- 基板に半田付けされた電子部品の脱着など
- 対象商品:
- 34934207
半田付けの技術本にあった通り、温度設定機能付き半田ごてでも標準装着品から交換すると半田付けが楽に完璧に出来るようになりました。腕よりも道具の進歩で後々の不良発生も抑えられるのだろうと思います。
- 用途:
- 基板で半田付け
- 対象商品:
- 34934173
今まで、先の細い(円錐状)普通のコテ先使ってましたが、熱が伝わり難いためか部品の温度がすぐ上がらないので、コテを当てる時間が長かった。このコテ先の形状ですと、当てる方向で調整できるので半田付けが大変うまくなった気がします。・・・私だけが知らなかったのかも知れません。早く買えばよかった。
- 用途:
- IoT機器の作成、メンテナンス時
- 対象商品:
- 34934182
先の尖ったものは、ハンダがきょろきょろして落ち着かず、こて先から落ちたり流し込む量が少なかったりして使いづらいです。
先を2mmの楕円形に削ってあると、そこに必要な量のハンダを乗せて流し込むことができます。ランドや足を温めながらハンダを押し付ける際も、狙った場所に正確に誘導できます。