丸型端子のレビュー
- 用途:
- バイクの配線に使用。
- 対象商品:
- 34937445
なかなか無いサイズで、しかもメーカー品なので問題なく使用できました。
ただ個人で使用したため100個入りというのは一生かかっても使いきれません。
小分けの商品があればと思います。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 34937427
自動車の小物電装品のアース端子に使用しました。さすがの矢崎製で厚さが厚くてしっかりしています。そう簡単には折れたり曲がったりしなさそう。安心して使用できます。
- 用途:
- 端子に取り付け使用。
- 対象商品:
- 34937427
3mmの物を購入しました。 私の場合、他の端子との間隔が狭いためカシメ部分が長く後端を切り落とす必要が有りました。
厚みもありしっかりと作られてるので安心して使用できます。
- 用途:
- バイク用12Vバッテリー端子への接続に
- 対象商品:
- 34937445
★ ネジサイズが乗用車用バッテリーと異なる為、
合う穴径の製品は意外に少ない。
◆ MonotaRO 多機能電装ターミナル用工具での使用感は
適宜作業を行った後であれば、しっかりと留まる。
が、カシメ時に相当力を要する と云う印象。
ギボシより厚みがある為、コレは致し方が無い処か。
◆ 実装後の状態は非常に良好で、
耐腐食性能等は 今後の運用で様子を診るしかないが、
著名メーカー製品でもあり、その点で不安は無いか。
- 用途:
- バイクの工作に使用しました
- 対象商品:
- 34937454
ボディーアース用に使います。0.5スケくらいの単線をアースするのにちょうどいいです。接続部は接着剤を塗って熱収縮チューブで覆うと防水性も万全です。
- 用途:
- 車のアースの配線などで使用
- 対象商品:
- 34937454
車の配線で、アースを取る時に使用しています。丸形は、ビスを一度外さなければいけないんですが、オープンタイプより確実なので使用しています。
- 用途:
- オートバイ、自動車の整備に使用しています。
- 対象商品:
- 34937454
バイクに使用されいるボルト径がサイズが丁度よく、バッテリー接続やアースを取るのに使用しています。安価であるため大変重宝しています。
- 用途:
- 端子の取り付け
- 対象商品:
- 34937454
安物は、強度がないため、配線をかしめる際に爪が折れたりする。しかし、メーカーのものはしっかりと被覆にかみつくので安心。仕事では安物は使えない。
- 用途:
- 自動車配線アース
- 対象商品:
- 34937454
モノタロウ ブランドのクワ型は持っているがカシメ部分が弱いので、こちらへ変更して
使ってみました。大変、良く出来ておりカシメ部分も強く値段的にも性能を考えるとお買い得品に当たります。
- 用途:
- カーオーディオ取り付け等に使用
- 対象商品:
- 34937463
品物自体の使用にあたっては何の問題もありませんが、バリが大きく見た目が悪いのがイマイチですかね・・・。