ラスパート 板金ビス(つや消し黒)のレビュー

平均満足度 4.85 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業
若井産業
2,298 / 税込 2,528
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
いまむら鉄工所 様2024-08-14
用途:
鉄パイプと木材の抱き合わせ固定
対象商品:
35348311

お寺様の提灯を吊るす木製フレームの改修があり弊社に依頼がありました。
既設の木製フレームに鉄パイプを抱き合わせることになり、長さ50ミリで黒色のビスを探していたところ、このビスを見つけて購入させて頂きました。
色目も艶消し黒で丁度マッチし木材への食い付きも良好でスムーズな施工が出来ました。

2024-02-11
用途:
板金工事
対象商品:
35348336

この板金ビス、長年使用しているが良いですよー。文句無し

2023-02-26
用途:
焼き杉の外壁固定用に
対象商品:
35348336

古民家改修にて、焼杉の外壁を固定するために使用しました。
つや消しからの風合がそのまま化粧ビスとして使えます。
ホームセンターなどでは45ミリくらいまでしか置いてないので、長いビスが手に入り満足しました。

2023-05-29
用途:
パンチングメタル等の固定
対象商品:
35348302

トラス頭のタッピング系で「ツヤ消し黒」というのは非常に有り難い。
風合いも良いし、価格もリーズナブルです。

2020-10-16
用途:
雑貨取り付け
対象商品:
35348302

色やサイズ等、想像通りの製品で大変満足しています。

1人が参考にしています
2020-03-27
用途:
トタン外壁の釘跡の補修
対象商品:
35348302

トタン外壁の釘を脱いた穴に雨水が侵入します。その穴を埋めるのに使ったり柔らかい素材の固定に使用。コストパフォーマンスが良くて地元のホームセンターでは売っていないので大変満足しています。

1人が参考にしています
2019-06-06
用途:
木工細工
対象商品:
35348311

木の棚を製作に使用しましたががっちりと固定が出来て、とても強度のある棚ができました。

1人が参考にしています
2018-01-28
用途:
h2300×27mの塀作成に使用
対象商品:
35348327

約2000本食い込みが良く思った以上に、奇麗に仕上がります。黒と言う商品を探すのに苦労しましたが、今後は、大丈夫です。リピートしたいです。

2017-10-19
用途:
板材を止めるのに使った
対象商品:
35348311

板を止めて、開き戸を作りました、非常にくい込みがよく良かったです。

2017-09-05
用途:
装飾金物取り付け
対象商品:
35348302

ねじの塗装が省けて大変良いです。 色も簡単にはがれません丈夫です。

2017-08-26
用途:
棚作成
対象商品:
35348302

この素材でこの値段で、モノタロウさんはやっていけるのだろうか?と心配になるぐらい良い商品です。

株式会社 パレットハウスジャパン 様2016-07-20
用途:
天板取り付けや壁面取り付けに使います。
対象商品:
35348302

ツヤ消しで他のビスより見た目がカッコイイので
よく使います。 インテリアではビスの頭ひとつでも
DESIGNに気を使うからです。

2010-11-05
用途:
金具どめ
対象商品:
34942887

いつもと同じですが、商品説明に誤りがあり、おかしいと思いましたが購入してみました。結果違うものが届きました。SUS410(カタログ上)→鉄(届いた商品)

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
返品対応させていただきます