Dリングファイル(S型)のレビュー

平均満足度 4.69 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Dリングファイル(S型) コクヨ
コクヨ
619 / 税込 681
ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。 リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。 【用途】書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-17
用途:
書類ファイル

ファイルしたまま書類が綺麗に開けるのでPC入力時重宝しています
書類の出し入れも簡単です
今まで他のタイプのファイルを使っていましたが、徐々に買い換えたいと思うほど気に入っています

2024-08-11
用途:
事務仕事用
対象商品:
34946073

お気に入りのファイルです。留め具がついているので少ない書類もよれなくファイルできます。

2024-02-20
用途:
総勘定元帳のファイリング用
対象商品:
34946037

年度別に色分けして長年利用しています。安価で軽いが耐久性もそこそこあり長期保管必須の書類用に重宝しています。

株式会社めぐとも 様2024-01-05
用途:
書類整理
対象商品:
08251537

いろいろ使ってみましたが、このシリーズが最も使いやすいです。ある程度の長期の書類保管に重宝しています。

丸紅株式会社 様2023-11-10
用途:
会議資料の保存用
対象商品:
34946046

Dリングになっていることにより、ファイル時の紙の収まりが良い。

2023-05-02
用途:
名簿のファイル
対象商品:
34946055

お安すく買えてよかった。まだどれくらいの量が収まるかわかりませんが、かさばらない大きさでよかったです。

2022-08-30
用途:
研修用の資料製本に
対象商品:
34946037

標準的な形状ですがリング構造や留金は使いやすく落ち着いた色調のため、研修用の資料製本用途として何度もリピートしています。
また、廃棄時の金属部取り外しも容易なため助かります。

2022-04-07
用途:
帳簿ファイリング
対象商品:
34946082

帳簿関係は、全てこのシリーズで揃えています。
カラーはブルー、ピンク、イエロー、グレー、厚みは2センチ、3センチを持っていますが、落ち着いたカラーリングが非常に気に入っていて、機能も満足しています。

2021-10-06
用途:
資料の整理
対象商品:
08251537

表紙が堅牢で、ポケットクリアフォルダーに、細々としたスクラップ情報や、微小部品のサンプルなどをとじても、ファイルが変形しません。更に、表紙に、Dリングの位置の、表紙をDリングに止める(固定する)穴が開いていて、この穴に、Dリングを挟み込むと、ファイルがしっかりと、一つの箱のようになり、とても堅牢になります。そうするととで、ファイルが自立することも出来、書棚の中でも、しっかりと、立っているので、書棚の整理整頓に楽になります。
使いやすいので、クライアントの事務所に、紹介しました。

2021-12-02
用途:
請求書の整理
対象商品:
34946021

多くの紙を閉じることが出来、リング部分の開閉操作もしやすいです。
ピンクを購入しました。個人的に色も気に入ってます♪

2021-01-18
用途:
B5サンプルをまとめておく用
対象商品:
34946107

デザインがスマート。サンプルのページ数が多いのでひらくと固定されるDリングの良さがわかりました。

有限会社 荒川電気工事 様2019-06-04
用途:
役所工事の完成図書として
対象商品:
34946064

Dリングはとってもいいです。
2cmと3cmを使ってますが
4cm 5cm
とかあると もっと便利ですね。

株式会社 聖月社 様2018-08-31
用途:
資料配布用ファイル
対象商品:
34946046

カラーバリエーションが豊富で、作りもしっかりしているので、大変使いやすいです。

有限会社眞興物流 様2018-04-20
用途:
光熱費 システム料等の仕訳用の事務処理
対象商品:
34946021

表紙はしっかりしているし、ぴっちり棚にはまっても取りやすい様に下の方に穴が開いているのがいいですね。又リピートしました。

2017-07-29
用途:
書類の管理
対象商品:
08251537

ファイル自体が軽いです。また、リングがワンタッチで開くのが使いやすいです。

2017-05-20
用途:
学習したプリントのデータをを学年別に分けて保存
対象商品:
08251546

お店では手に入れることが出来ないカラーも豊富で分別がとてもしやすく、片手で開閉ができ、しっかりかみあっているので書類が抜け落ちにくい。

2017-03-08
用途:
書類の保管
対象商品:
34946143

Dリングが、楽に開け閉めできる構造になっている。紙抑えもついているので書類を綺麗に保管できそうです。

2017-04-24
用途:
顧客管理簿に使用
対象商品:
34946073

旧コクヨファイルよりDリングに工夫が凝らされていて、良いと思います。ただ開きが、旧ファイルより狭いみたいです。

2016-05-03
用途:
書類整理用
対象商品:
34946177

表紙でDリングを押さえるので、書類のまとまりがいい。

1人が参考にしています
NPO法人 とんかち 様2014-09-12
用途:
書類の整理
対象商品:
08251537

ファイルを 閉じる時 リングが穴に納まるので ファイルの形を 崩れ難くしている。
以前購入して 利用しているが1年過ぎても 全く崩れない。
出来れば 少し安くしてもらえると有り難い。

1人が参考にしています