研磨ディスク 完全国産品 ジルコニアのレビュー
- 用途:
- 持ちは短いけど、研磨力はある
セラミックディスクからの乗り換えで、セラミックディスクの半分の時間で使えなくなりますが、セラミックディスクが3倍の値段するので、こちらの方がコスパがいいと感じます。切れ味は問題ありません。
- 用途:
- 色々な素材を研磨する時に
- 対象商品:
- 34952154
サビ落としやバリ取りなどの時に色々な素材のディスクを持っていると便利です。
一度試したいタイプだったのでこのお値段はお得です、使い切ったらリピートします。
- 用途:
- 門松
- 対象商品:
- 34952136
門松の竹の切断面を仕上げるのに使用、鋸切断だけだと曲がったり節部の断面が綺麗でなかったりするため、本来金属用だけれども問題無く使えてます。
- 用途:
- アルミ系以外に
- 対象商品:
- 34952145
アルミ系には詰まりが早いので鉄やステンレスを主に。
使用感は意外と良いです、オール海外製とは違うので耐久性や仕上がりに差が出ていると実感はしております、コスパとしてはギリギリですかね、しかし少しでも経費削減をする為には、消耗品から削る事になってしまいますが、それが逆に内需拡大の足を引いている事は自負しているのですが・・
- 用途:
- 鉄のサビ落し全般
- 対象商品:
- 34952145
これとワイヤーカップブラシを併用していますが、平らなところはこっちの方が速く、耐久性もありますね。二輪のチャンバーのサビ落し等に使っていますが、ひどいサビでもサクサクと作業が進みます。
- 用途:
- 鋼材の研削、研磨
- 対象商品:
- 34952136
「男前モノタロウ」ブランドのZ40は黒ラベルになって少し性能が落ちたように感じていました。今回購入時の写真が「モノタロウ」ブランドの青ラベルだったのでちょっと期待して少量購入してみましたが来たのは黒ラベルでした。黒ラベルも悪くはないです。
Z60、Z80は当方のような鉄工では研削力が足りず魅力を感じなかったです。
- 用途:
- 錆取り
- 対象商品:
- 34952136
GOODな商材です。
このお値段で頑張りましたね!
一つ下のグレードも問題ないですがこちらの方が勢い(食いつき)が良いと感じております。
またリピしますので頑張って作り続けてください。
- 用途:
- 軟鉄バリとり
- 対象商品:
- 34952136
以前から黄色いラベルのモノタロウブランドアルミナディスクを使用していて満足していたので、より高価なこちらに切削力と高耐久を期待して試しに買ってみた。
しかし、軟鉄相手に1分以内に布から研磨材がはがれ落ち、布だけ丈夫なので新しい研磨材は出てこず、ただの布ディスクになってしまった。たまたまはずれだった可能性もあるが残念。最高回転数等は逸脱していないはずだが、使い方の問題だろうか。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
詳細な作業内容等が分かりかねますので一概に要因を判断できかねますが、
一般的に、ジルコニア製品は重研削向けとして、加圧を加えて使用する事で
効果を発揮し、ペーパーの再生も促します。
軟鉄バリ取りとの事ですが、バリ取りなどの場合、加圧しにくく、
表面の摩擦のみとなり、粗い粒度の場合、脱粒につながることがあります。
バリ取りの場合、#80程度の方が相性が良く、耐久性も向上する事が多くみられます。
粒度を上げていただくか、より強靭な研削力、耐久性をお求めであれば、
セラミック製品をご使用いただければと
思います。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- 海事用のステンレス道具
- 対象商品:
- 34952154
ステンレス道具(カギ・アンカー・船の周りパイプ等)の削り磨きに使用します。
削りすぎがないのでいいです。
- 用途:
- 金属のカット及び表面研削
- 対象商品:
- 34952154
廃版になった従来品より、価格がかなり上がりましたが、耐久性はもっと上がったかもしれません。(他社同等品より価格は安い)