即熱はんだこて(ガンタイプ)のレビュー
- 用途:
- 太い銅線をハンダ接合する時
- 対象商品:
- 34952425
太い銅線(Φ1mm)をハンダ接合(300W/385℃)する時は、ハンダ量(□5mm)が多く用いるので、プリン基盤用の低容量20~40Wのハンダゴテでは、なかなか溶けない。しかし、300Wのハンダゴテは、大きいので使いにくいかった。今回購入した200Wの即熱ハンダゴテは、10秒位で385℃になるので、太い銅線もハンダ接合しやすくなった。ただし、ボタンが、「うしろ」にあるので、両手が塞がる欠点がある。「人差し指」で、200W昇温できるガン型が欲しい。かつ、1分以上200Wにしたら、自動で「スイッチOFF(になっても、高温でハンダが良く溶けている)」になるように工夫してほしい。良い商品なので、「もうチョット」改善してほしい。すばらしい商品なので、残念。
- 用途:
- ステンレスパイプの半田つけ
- 対象商品:
- 34952425
最大100wなので0.5mmのパイプならいけるだろう、考えが甘かった注意書きを読み取れて
無かった、連続100wのが有ればいい
- 用途:
- 半田付・ナイロンロープ切断
- 対象商品:
- 34952425
以前使用していた半田コテが壊れたので、何かいいものはないかと探していた所、即熱がめにとまり購入しました。本当に即熱で、ナイロンロープなどすぐ切れる温度になるので助けります。
- 用途:
- 電気部品等のハンダ付け
- 対象商品:
- 34952425
電源入れて使用出来るまで直ぐに発熱するのでいらいら感がない、欲を言えばスイッチ
を前に持ってきた方が人差し指で出来るごうが楽なんでは。
- 用途:
- 電子部品等の修理
- 対象商品:
- 34952425
以前にも同じ物を購入しましたが、ピストル型が使いやすいので便利に使っています。
速熱の200Wは申し分なしで、やや大型の部材にも対応できます。
ヒーターはほぼ永久的に使えるようです。こて先がもう少し種類があるとよ、より便利と思います。
- 用途:
- 車の配線など
電源を入れてすぐに使えるので助かる。ただ、ボタンが押しづらいので改良されるといい。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
- 用途:
- 銅線のハンダ付け
- 対象商品:
- 34952425
10℃程度の室内でも10秒程度で立ち上がります。
トリガータイプのスイッチの方が使いやすいけど時間的に長く押さないので現行のままでも良いかな。
まだ数回しか使っていませんが以前使用していたモノに比べて断然良いです。
大物のハンダ付けまだしていませんが、熱量しっかりとあるようで時間が短くてハンダ付けできるので周りに影響が少ないです。
- 用途:
- PCマザーボードの不良コンデンサー交換や配線接続等の作業
- 対象商品:
- 34952425
賛否が別れるとは思いますが、僕はガンタイプの方が使い易いのでは?と思い、試しに購入してみましたが、長時間の作業になればなるほど手は疲れにくくて使い易いと感じました。
但し、パワーボタンを親指で押しながら使う場合、こて先を安定させるのに多少の慣れが必要かと思います。
パワーボタンがトリガーを引く様なタイプならもっと使い易さは向上すると思います。
それと、商品説明文に国産品で高品質とありますが、言うほど高品質とは感じませんでした。
実際、購入して3ヶ月で駄目になりました。
僕の使い過ぎかも知れませんが・・・
- 用途:
- 主にマイコン基板の半田付けとして使用。
- 対象商品:
- 34952425
早速、基板の半田付けに使用しました。
使用感のほうは、細部の半田作業がとても楽になりました。
良い買い物ができたと思います。
- 用途:
- 継続した半田付け作業以外
- 対象商品:
- 34952425
ちょっとだけ使用したいときにすぐに温度があがり便利に使用出来る。
ターボモードで200Wと熱量もおおきく結構大きなものも簡単にできてチョイ使用には便利!