プラグコードのレビュー

平均満足度 4.75 (382件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラグコード NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,898 / 税込 2,088
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
382件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ルーエ 様2019-08-09
用途:
ハイテンションコードの交換に
対象商品:
34998686

普通に使えます。純正が1本2,000円強なので耐久性、信頼性は別物と考えてます。

2019-10-28
用途:
ジムニー(ja11)のリフレッシュ
対象商品:
35000174

プラグは少し以前に交換したのですが、その他の箇所は25年間そのままでしたので、点火周りのリフレッシュのため、デスビキャップ、デスビローター、プラグコードの交換をしました。エンジン音が静かになったのと、アイドリングの安定はハッキリと判るようになりました。以外にも、電解コンデンサーを入れ替えても調子が悪かったエアコンが正常作動するようになったのには驚きです!電気の流れって大事ですね!

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
プラグケーブル交換
対象商品:
34998634

サンバー軽トラKS4に使用。
エンジンのパワーが落ちて高速道路で流れに乗れなくなり、古い車両だから仕方ないのかと思っていたが、調べてみると1気筒が働いていない事が判明。
プラグ4本と本商品を購入、交換して見事に甦りました。

2人が参考にしています
2019-08-14
用途:
定期交換
対象商品:
35001827

信頼のNGKなので性能は問題ありません、次回も使います

松岡電気 様2019-07-19
用途:
故障したので取り替え
対象商品:
35000524

迅速丁寧な対応に感謝しています。
品質も良く値段も安く、大変満足しています。

2019-06-27
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
34999824

S130Zに使用、性能もエンジンルームのアクセントにも良いです。

2019-10-21
用途:
車輌不調になったとき。
対象商品:
34998661

ヴィヴィオ(KK4)RX-Rでは、このプラグコードが不良になりやすく、結果リークを起こして不調となります。交換の結果は上々で、吹け上がりもスムーズになりました。

2020-06-11
用途:
自動車整備
対象商品:
35000174

信頼できるNGK商品で間違えなかったです。商品発送も早く満足です。

2019-11-13
用途:
ks4
対象商品:
34998634

プラグと同時に交換した
30年物のks4なんで以外に違いが体感できる

2019-06-15
用途:
エンジン整備
対象商品:
35001172

エンジン点火系リフレッシュに。
当然ですがとてもエンジンの吹け上がり、つきが良くなりました!

ホーブン 様2019-06-14
用途:
スバル・サンバーKV4用交換パーツとして
対象商品:
34998713

NGK製なので安心
高品質感がすぐに分かります
エンジン回転が滑らかに

赤帽トップ運送 様2019-05-30
用途:
メンテナンス時プラグコ-ドの交換
対象商品:
34998704

NGKメ-カ-が信頼できる。
交換ごエンジンがとても快調なり
非常によい。

2019-05-14
用途:
車の劣化部品の更新
対象商品:
35001827

特に今の所異常もなく満足しています。
初めてモノタロウさん使用させていただきましたが意外に簡単に使用できてよかったです。

2018-12-14
用途:
17年サンバー TT1プラグコード交換
対象商品:
34998704

16万km走ったので、何も悪くないけど交換用途で購入。
サンバーはNGKパワーケーブルが商品として存在しておらず
車名と年式でで選ぶとRC-FE60しか選択肢がない。
というか、NGKにはスバル車のメーカー別通し番号が無く、Xという外車用扱いです。
NGKプラグコードの抵抗値は、公称でノーマル比1/2の8kΩ/mであるらしい。
対して、NGKパワーケーブルは、その約1/18の0.9kΩ/mとされており、ここだけを見てもその差は大きい。
もし、サンバーのケーブルを交換しようと思い立ち、値段が倍位でもパワーケーブルが良いと思うなら
プレオ用のNGKパワーケーブル08Fか23F(1番が少し長い)の検討をお勧めしたいです。
どちらもモノタロウでお得な値段で買えます。
年式、エンジン仕様を確認し、ネットで交換事例でも見つけて参考にすると良いでしょう。
いやー、注文した商品が届くまで、てっきりこれがNGKパワーケーブルだとばっかり思ってました…

3人が参考にしています
2019-02-10
用途:
スパークプラグ交換時
対象商品:
34999072

先ず、車の現状に不満がないならばこの物に交換しても改善は実感できないと思います。
しかし、スパークプラグ交換時の「ついで」で構わないので交換してみてください。見た目も相まって満足度が上がること間違いありません。

2018-12-27
用途:
定期点検
対象商品:
34999666

定期交換用に購入しました。
全体の作りや差し込みの感じも純正のほうがしっかりしてますが、交換時の作業自体に問題ありませんでした。ケーブル自体の太さも純正と変わりません。なのでクリップ類も全て再利用出来ました。
ケーブル自体がブルーになったのでエンジンルームの見映えが良くなりました。
交換後は、アイドリングが以前より若干落ち着いた感じがします。

2020-04-12
用途:
パジェロミニH56A用に
対象商品:
34999535

問題なく取付ました。価格も安く済んで良かったです。

2019-01-23
用途:
中古で購入した車両の為
対象商品:
34998704

中古で購入したサンバーのプラグコードがいつ頃交換された物か判らなかったので交換の為に購入しました。交換の結果、時速40㎞から60㎞位での走行及び上り坂での力強さが増しました。燃費が良くなることも期待しています。

2019-07-25
用途:
プラグ交換と共にコードも交換しました。
対象商品:
34998914

時々点火ミスが有ったのでプラグとコードを交換してみました。こんなにも走りが軽くなるとは思っていませんでした。他車も定期的に交換することにしました。

2022-10-16
用途:
NGK のシリコンプラグコードから交換しました。
対象商品:
35000217

NGKの高いほうのプラグコードを付けていたのですが、ジムニーの一番プラグを点検しようとした際になんとプラグ固定の部分がプラグに残ったまま引き抜けてしまい、プラグ交換ができなかったので残った固定部分を引っ掛けて引っ張り出しました。コード自体は全然傷んでもなく、不満もなかったのですが、長い間使ってきたし、取り外した際についた傷とかで機密性とかも心配だったので安くてもいいからと思い今回これを購入してみました。プラグ交換もしたこともあり、特になにか性能が落ちたとか気になる点もありませんでした。安いだけあって作りはいかにも廉価版といった感じで、コードの両端にそのまま金具をつけて、無理やり直角に曲がったカバーを被せて接着して止めているだけのシンプル(?)な作りです。高かったプラグコードは両端についている金具自体が90度に曲がっていて装着部に無理がかからないようになっていました。まあメーカーが問題ないとしているのでしょうから気にしないことにします。