現場用ゴミ箱のレビュー

平均満足度 4.36 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
現場用ゴミ箱 JOB Master
JOB Master
1,198 / 税込 1,318
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。 【用途】現場でのゴミ回収やアウトドアに。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大丸建設株式会社 様2025-09-18
用途:
1階から3階への荷物の上げ下げ

サイズは気に要っているが.取っ手と本体の接続部がちぎれやすく何回も買い替えている。もう少し丈夫な取っ手に代えられないか。荷物は買い物袋で5~10Kg

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

2025-10-05
用途:
ビールの樽の運搬

最大で30kg弱の荷物入れを探していました。
御社のこの商品の説明に耐荷重の記載がなく不安でしたが「土のう袋にピッタリ」とあったので軽い土嚢はありえないと考えて購入しました。
ところが届いた商品に添付されていた「取扱い説明書」には
「...重量物の運搬には向きません。(耐荷重20kg)」
と記載がありました。
これはスペック説明として重要な情報なので掲載すべきと思います。
その後「2025-09-18」に投稿された方のレビューに5~10kgの荷物で取っ手と本体の接続部がちぎれやすく何回も買い替えているという記載があり、御社サイトの同種の他の商品説明をどう見ればいいのか困惑しています。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
メーカー様に確認を取り、商品情報の拡充に努めてまいります。

ミウラ通信 様2024-11-06
用途:
電気工事等のごみ入れ

30Lのポリ袋を入れてちょうどいいので基本ポリ袋入れている
細かいボードカスや、掃除機の塵等の処理も便利
仕方がない事ですが、車内で紫外線にさらされ続けると劣化して持ち手が切れます。

2024-11-26
用途:
庭の管理

45Lのゴミ袋がセットできるので、庭木の剪定、落ち葉等の片づけに大活躍しています

1人が参考にしています
2022-10-28
用途:
園芸作業
対象商品:
46769064

45リットルのゴミ袋にあっているので、木の剪定をした時、枝や、葉っぱを収納するのにぴったりでした。90リットルの袋に詰めると重くて、ゴミ袋が破けてしまうので、45リットルがちょうど良い。生地も丈夫で耐久性もあり、本体も軽い。

有限会社町田電気工事 様2022-08-28
用途:
電気工事時
対象商品:
46769091

腰道具に吊るし、梯子等に登って使用します。大きさも丁度良く大変重宝しております。

平岡電工 様2022-04-28
用途:
ボードのごみ入れ
対象商品:
35052342

フリーホールソーであけたボードのごみ入れに使用しています
また、高い場所に材料等をロープであげる際のしようです
素材がなかなか丈夫ですので助かっています

有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様2021-11-19
用途:
バラの剪定・誘引作業
対象商品:
46769064

底に分厚い緩衝材のようなものが入っていて重たいので空でも強風で飛んでいくことがなく、また生地も分厚く丈夫でピアノ線も太くしっかりしていて長持ちします。

2人が参考にしています
株式会社加藤電機 様2021-05-20
用途:
工事現場のダストボックスとして使用。
対象商品:
46769064

大きさも上部さもちょうどいいと思います、今までほかの商品ホームセンターで購入したものはスプリング部分の飛び出しで早々にダメになって居たのですが、この商品は、丈夫そうです。

クルマ電気工事 様2019-04-17
用途:
材料の小分け
対象商品:
46769091

小さい材料の小分けに使用しています。今のところ問題ありません。

有限会社岡電舎 様2017-09-25
用途:
電線類の整理整頓及び持出等
対象商品:
35052342

取っ手部分が1本にまとめることができるので移動に便利。
強度的にも頑丈で床部分にキャスタでもついていればなお便利。

2016-05-03
用途:
電工用に使用しています。
対象商品:
35052342

使い勝手が良く、後は耐久性ですね!

1人が参考にしています
ダイシンカンパニ- 様2014-09-17
用途:
天井へ品物を上げる時
対象商品:
46769064

薄いので座布団を敷いて下面にクッション性能をもたせて使いました。
深さもちょうどよかったです。

2013-12-21
用途:
電気工事
対象商品:
46769091

ちょっとしたゴミ入れ 手工具入れに
最適の大きさ

1人が参考にしています