エアホースワンタッチカプラー付のレビュー

平均満足度 4.26 (742件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
モノタロウ
1,698 / 税込 1,868
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
742件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
澤井商店 様2018-10-17
用途:
機械器具の洗浄他
対象商品:
63369258

十河産業のホースを使用していました。劣化により買い換えましたが、安価なのに十河産業の商品に比べて遜色ない商品でした。

株式会社喜田アイデイア 様2019-01-19
用途:
延長用に使用
対象商品:
35063016

耐久性が良く、重さも軽量で、値段も適当で満足してます。

2018-11-17
用途:
塗装吹き付け
対象商品:
40970806

しなりも普通、カプラの漏れもなく使えています。あとは耐久性かな。固くなってくるだろうか

2019-02-25
用途:
エアガン作業
対象商品:
35063007

エアガン作業用に導入しました.リールが高かったので,ホースのみ購入しました.ホースとしては,問題なく使用出来ています.10mあると,放置しておく場合には良いのですが,使用の度に片付けるのは面倒に思います.やはり,リール付が良いと思います.また,接続口がカチッと留まりにくいようです.

京セラ株式会社 様2018-07-25
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
40970806

エアー工具を複数使用するとき用にと購入しました。同等品に比べコスパに優れていると思います。

2018-12-27
用途:
塗装時
対象商品:
35063007

塗装の為、エアーホースを購入 10メートルにして丁度でした。

2019-03-05
用途:
機械整備時のエアブロー
対象商品:
35063007

これまで使っていたものが劣化したので更新しました 思いのほか柔軟な感じで取り回しが楽な感じです

2018-05-11
用途:
工場の延長ホースとして
対象商品:
35063007

値段が安く、心配でしたが、ホースの柔軟性もよく、使い勝手はとても良いです。
あとは、耐久性がどの程度か検証していきます。

2024-04-17
用途:
ガレージ作業
対象商品:
35063016

このホースは安いけど硬くてすぐにひび割れが発生し
何箇所もエア漏れします。
以前購入した他社製品は柔らかくて今も使用している。

2019-06-22
用途:
現場作業
対象商品:
35063007

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

2018-05-08
用途:
エアダスター使用時のイース延長
対象商品:
40970806

どの程度の耐久度があるか気になりますが、コネクタ部分もしっかりした作りで使用上、問題ないです。軽いので持ち運びも楽です。

2019-06-10
用途:
メンテのため
対象商品:
35063007

丁度良い長さ、耐久性もありそうで良かったと思います。

エステー株式会社 様2019-05-22
用途:
エアーブローガンに取付
対象商品:
35063007

金額も安く性能も十分で満足しています。
必要な時はまた購入したいと思います。

2018-04-09
用途:
塗装、車やバイクの整備。
対象商品:
63369258

5m、10mとホースを買いましたが、最初から30mを買っていればと思いました。
長さに余裕があるので、取り回しも気にせずに作業ができるようになりました。
大阪魂商品は、品質もよく、またモノタロウブランドと共にセールがあるので、愛用しております。
一種の消耗品なので、また継続購入させていただきます。

株式会社ヒライオートサービス 様2022-04-12
用途:
エアーツールを使用しての作業
対象商品:
35063016

リール用の巻き付けにはちょうどのサイズで、劣化したら交換をしております。

2019-04-01
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
35063007

普通に使いやすいです。耐久性に関しては装着使用期間が短い為、わかりません。

2018-06-19
用途:
エアー工具に
対象商品:
40970806

エアー工具運用に購入。ワンタッチカプラなので取り付け取り外しが快適。気に入った。

2019-03-01
用途:
AIR工具
対象商品:
40970806

AIR TANKへ接続してAIR工具を使っています。耐久性はこれから判断します。現時点では問題ありません。

2018-03-14
用途:
金型仕上
対象商品:
35063007

エアーホースにカプラ・ソケットがセットされているのですぐに使え、ソケットの挿入もワンタッチで行えるので作業性が良い。ただホースの巻き癖が強いのと、ソケットのパッキンの消耗が早いのでエアー漏れが有りソケットを同社の別部品と交換している

1人が参考にしています
2019-08-16
用途:
コンプレッサーから屋内のエアツールまでの室内用
対象商品:
35063007

何の問題もありません。後は耐久性ですが、消耗品のようなものですので買いやすいのはありがたい