防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズのレビュー
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)データーホールド機能オートパワーオフ機能サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
【用途】外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定
2018-07-30
- 用途:
- 木材の厚み測定
- 対象商品:
- 35086992
ちゃんと、調べなかったのが悪いのですが、オートオフ機能があるものの、オートオン機能がないので、やや不便。
2人が参考にしています
株式会社イトーキ 様2017-03-02
- 用途:
- 屋内外での製品計測検査
- 対象商品:
- 35087017
使いやすく、特に問題は感じていません。防滴は防粉塵効果も有ると思いますので期待しています。
1人が参考にしています
眞木産業株式会社 様2017-09-01
- 用途:
- 作業生産品の計測
- 対象商品:
- 35087017
使用頻度・状態によると思いますが、スライドさせる箇所(ねじ止め有)が破損しました。プラスチックのようでしたので、親指をあてる場所ですが割れやすい。
3人が参考にしています
2017-03-02
- 用途:
- 製品検査
- 対象商品:
- 35087001
画面が点滅状態になったので、電池交換したが直らず、使い物になりません。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。
イハラサイエンス株式会社 様2013-08-07
- 用途:
- 製品検査
- 対象商品:
- 35086992
デジタル表示が大きく見やすいので良いです。が、表示部が大きいので使い勝手を考えると計測時動かしにくく感じました。慣れだと思います。
1/100台の誤差が少し不安があります。
1人が参考にしています
2016-07-22
- 用途:
- 機械メンテナンス時の測定
- 対象商品:
- 35087001
電池保護の為、自動で電源が切れるのは良いのですが、短時間で切れる為に
都度電源を入れるのが面倒です。
防滴でステンレスであることは、様々な環境で使用できるので満足しています。
1人が参考にしています