下地センサーBasicのレビュー

平均満足度 4.08 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
下地センサーBasic シンワ測定
シンワ測定
   
壁裏の金属・木材・プラスチックを探知し、点灯と電子音でお知らせします。 使いやすいシンプル設計です。 地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。 カーテンレールの金具取り付けに使用できます。 額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-24
用途:
日曜大工に
対象商品:
35091831

薄い石膏ボードのみの壁なら、わかりやすいように思います。
その他は、微妙な感じです。

2020-02-05
用途:
壁にくぎをうつために使用。
対象商品:
35091831

最近DIYに凝りだし、木箱や机など作っています。今回は壁に棚を作りたく、木の柱がどこにあるのか探るのに購入してみました。毎回手探りで壁を叩いていましたが何度もやっているうち分からなくなりあきらめたりしていましたが、この製品は赤いランプで知らせてくれるので作業も早く安心して次のことができ、購入してよかったなと思いました。そしてクーポンも使えたのでとてもお得でした。

2020-03-23
用途:
DIY
対象商品:
35091831

自宅DIYで購入。施工ボードで、鳴る場所が毎回変わるのできっとコツがあるんだと思います。記載のメーカーさんに問い合わせて使用方法確認させてもらいましたが丁寧に教えてくれました。今後は使いこなそうと思ってます。

清水鉄工所 様2020-02-06
用途:
リフォーム
対象商品:
35091831

手摺の取り付けに使用。十分に使えるが、説明書が不親切で分かりにくい。

2019-08-19
用途:
壁内の下地調べ
対象商品:
35091831

便利ものでした。特に薄暗いクローゼットの中ではライトによる目印が解りやすかった。

2019-07-15
用途:
内装工事
対象商品:
35091831

現在使ってるのに比べて軽くて使い易い。感度も十分満足の行くレベルです。

2019-05-24
用途:
DIY
対象商品:
35091831

高価なセンサーも使用してますが 低価格にしては 感度も
変わりなくむしろ使いやすくて満足しています。

2019-01-04
用途:
壁にフックを付ける
対象商品:
35091831

簡単にボードの裏の下地の位置が分かって良いです。
簡単です。

2020-01-15
用途:
室内窓作成時の下地調査
対象商品:
35091831

ベニヤ壁に使用。
確実に入っている場合はわかるのですが、ピーッピーッピーッと鳴るところも多く、これ単体で全てを見透すのは素人には厳しいと思いました。

2018-12-08
用途:
家の壁の下地探し
対象商品:
35091831

近くのホームセンターより2割程度安く購入できました。
問題なく使用できています。

2017-12-09
用途:
カーテンレールを取付けるのに下地を探す為。
対象商品:
35091831

正しく検出する時としない時があり、何度か計測しなおす必要がある。DYIで使用するには十分。

2015-10-19
用途:
天井板の支持木位置調査
対象商品:
35091831

操作が簡単で非常に使い易く便利な道具です
ただ、スライド面に貼り付けてある布は目が粗すぎて、滑りにくく、検出不良も発生し易いようなので、セロテープでカバーして使っています

2014-12-17
用途:
エアコン取り付けの壁面穴あけ
対象商品:
35091831

家庭DIYでの使用レベルでは、お値段相応の能力でよろしいと思います。
ただ今回当方が購入した個体だけかも知れませんが、電池の押さえ付け部分に隙間がありました。
当然、接触不良で通電しない為、紙を詰めて対処して使用をしています。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めさせて頂きます。