簡単デジタルタイマーのレビュー

平均満足度 4.48 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
簡単デジタルタイマー リーベックス
リーベックス
   
電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 誤作動を防ぐロック機能付き!最大14プログラムまで設定できる!トラッキング防止プラグ採用!通電確認ランプ付き! 【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を水槽のライトやCO2コントロールに
29件中 21~29件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-12-22
用途:
水槽のライトとCo2のON/OFF
対象商品:
35091901

タイマーの音がしないだろうと思い購入しました、正解です、
以前の物は、音が気になりました。

牧田管財 様2013-04-28
用途:
風呂バンスの自動制御に
対象商品:
35091901

かなり細かい開閉制御が出来るので、浴槽用投げ込みヒーターの制御にはこれが一番です。

有限会社 新妻モーター 様2012-11-19
用途:
水槽の照明制御に
対象商品:
35091901

コンセントプラグの位置も考えられているし、細かい設定ができて、不満無く使っています。クリスマスツリーの照明用に、もうひとつ購入しました。

1人が参考にしています
株式会社オーネックス 様2015-02-18
用途:
暖房のタイマー
対象商品:
35091917

つけ忘れを防ぐためにタイマー通電時間を設定していました。
時計のズレはひと月に1分程度でした。
室内で使用していましたが一年半で壊れてしまったので品質は悪いようです。
こちらの商品は保証期間が一年なので修理は諦めます。
予想以上に早く壊れてしまったので電気代で元は取れなかったと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2012-02-14
用途:
家庭用のテーブルライトをタイマーを使って点灯させてますが、リレーを2個追加して 簡単な回路を組んで、使い勝手をよくするのに利用しました。
対象商品:
35091917

時間設定は秒単位で行え、この価格では十分過ぎる性能です。
間違いなく【買い】です。

1人が参考にしています
2010-12-17
用途:
結露防止用ヒーターの電源制御。
対象商品:
35091917

(現状必要ありませんが)秒単位で設定できるので良いですね。最初は設定に手間取りましたが、慣れてくると特に問題無くなりました。ただ、バックライトが無いので表示が見難いです。接続する機器のコンセントの口が横(右側のみ)にあるので、挿し難い場合があります。左右に口がある、あるいは前面にあれば使用場所が制約され難いかも知れません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

2010-09-19
用途:
トイレのウォシュレットのON OFF切り替えに利用!
対象商品:
35091917

多数のプログラムを組み合わせできるので非常に便利。また、同類商品ではコンセントの2個口を塞いでしまうサイズなのですが、本製品は1個口のみ利用する形状なので有り難いです。

2人が参考にしています
2011-12-21
用途:
毎日決まった時間に、機械を10分間ONにする
対象商品:
35091901

たしか1ヶ月ほど使って、初期不良で設定時間等が勝手にリセットされたが、交換してもらえた。その後、1年間ほど使っているが、正常に機能している。アナログのタイマー(確か15分くらいで設定ができるもの)と比べて、1分単位でセットができるという点が良い。指定時間以外に手動でONにもできる。設定はそのままで、OFFにも設定できる。内臓充電池があるので、一時的に電源から抜いても時間を再設定する必要が無いのも良い。

2人が参考にしています
2014-03-06
用途:
タイマー電源
対象商品:
35091901

まともに使えません。
時計が知らない狂って、タイマーも初期化。
本日液晶も付かなくなりましたm(_ _)mまともにうごいたのは2、3日でした。残念

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品不良の可能性がございますので、お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願い申し上げます。