ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)のレビュー

平均満足度 4.35 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898 / 税込 2,088
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。 【用途】狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
46件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-28
用途:
何でも切れます

不要ゴミを出すときにアルミの金属などを切断しています。よく切れます。

2025-01-07
用途:
不要になった物干し台を分解するため

不要になった金属製の物干し台を解体するために使用しました。しっかりした鉄製だったので切れるか半信半疑で購入したのですが、しっかり切れました。粗大ゴミで廃棄することができ、大変助かりました。

3人が参考にしています
2024-05-14
用途:
直径2センチの鉄の切断用
対象商品:
35092127

女性の力で約10分程で綺麗に切断出来ました。
太くなればそれだけ大変そうですが
鉄等切れることがわかったので廃材などどんどん切っていきます!

2人が参考にしています
2024-07-15
用途:
粗大ゴミの解体
対象商品:
35092127

古い物干し竿を切るために購入しましたが、かなりのチカラと時間がかかりました
もう少し簡単に切れるかと思っていたのですが、とりあえず切れたのでよかったです

1人が参考にしています
ツバメ堂 様2022-10-25
用途:
粗大ごみを小さくして捨てるため
対象商品:
35092127

古いカーテンレールを小さく切るために使いました。
力はそれほど必要ではありませんでしたが、
切り目を入れるのにコツがいりました。
切っている間は凄い音でした。
金属を切るのですから、当然ですね。
他にも小さくして廃棄したいものが色々とありますので
活躍してもらえるとおもいます。

1人が参考にしています
2022-07-16
用途:
アルミ板の切断時
対象商品:
35092127

2mm厚のアルミ平板のカットに使用しました。滅多に金物を切る機会がありませんので、今までは金ノコで間に合わせていたのですが、さすがに根気と直ぐ折れる刃に参りまして、コチラを購入しました。この程度の薄板ならストレスなく切れ、私のようなちょっとした用には満足です。

2022-06-01
用途:
棚の脚をカットするため
対象商品:
35092127

棚の脚をカットするため、パイプでなくL字の金具でしたがキレイに切ることができました。

2022-01-04
用途:
不燃物のパイプ切断に
対象商品:
35092127

分解しきれなかった 移動用車椅子の金属製アシ部分のパイプを切断。
軽くて使いやすい。女性でもリズム良く引いてしっかり切断できました。
粗大ゴミx4本(脚先に車輪ありの為)→→ 資源ゴミ+不燃ゴミ に!
今後の耐久性に期待。

1人が参考にしています
2022-02-16
用途:
燃えないゴミの解体用
対象商品:
35092127

プラボックスなど、燃えないゴミに出すための解体ツールとして購入しました。金属も切れるので、家庭ごみの大半はカット出来ます。我が家の新定番となりそうです。

1人が参考にしています
2021-10-04
用途:
不燃ごみに金属類を処分するのに、大きいものをカットする。
対象商品:
35092127

女性でも使える持ち手が小さいのがよいと思います。今まで、45リットル袋に10個くらいは、処分出来ました。

2021-02-12
用途:
主に金属類のパイプ切り
対象商品:
35092127

皆さんのレビューや評判で期待し購入しましたが、本当に薄目のパイプを何とか半分までかなりの力と根気を使い切る事が出来ましたが、残りの半分を切る気力体力が無く、手の力で折ってしまいました。。
電動ノコギリを買わずに代用出来るかも・・と思ったのですが、自分の用途には電動ノコギリを買った方が良いと勉強できました。

1人が参考にしています
2020-12-18
用途:
庭の古いオベリスクの切断に
対象商品:
35092127

安い値段に反して!結構な太さのパイプ(芯がスチール)を切ることができました。力はあまりいりませんが、それなりにノコギリをひく回数が必要です。根気よく作業ができる人向けの道具ですね。

3人が参考にしています
2020-11-03
用途:
薪ストーブのシングル煙突切断
対象商品:
35092127

ホームセンターで購入した、薪ストーブのシングル煙突(厚さ約1.5mm、径105mm)の切断用に購入しました。切れ味は良く、寸法通りに5分位で切断出来ました。

2020-08-07
用途:
アルミ製品の切断に
対象商品:
35092127

アルミは比較的簡単に綺麗にカット出来ました。購入時の紙の保護ケースで保管していますが、プラケースが付属していたらより良かったです。

2人が参考にしています
2020-08-01
用途:
浴室のドアノブ切断
対象商品:
35092127

浴室のドアノブを交換しようと思ったら、鉄部がさびていてねじが回せずドアノブを取り外せなくて困っていました。ドアごと交換覚悟のもと、ダメもとでこの鋸を購入して強制的にノブの切断を試みました。値段が安いので駄目だろうと思っていましたが、結果しっかりと鉄部の切断が出来、ドアノブが取り外せたので新品と交換が出来ました。ドア全部の交換を免れることができ大変助かりました。値段の割に使える商品です。

2人が参考にしています
2020-07-30
用途:
アルミの切断
対象商品:
35092127

アルミの廃材を切断するために購入しました。軽くて取っ手も持ちやすいです。ストロークがあるので全体を使えばスイスイ切れていきます。特に欠点は感じません。

2人が参考にしています
2020-05-19
用途:
錆びたネジの切断
対象商品:
35092127

古い便座のネジが酷くさび付いて 外れなくなったため ネジの上で切断することに。
直径5mm程度のネジでしたが 綺麗に切れて助かりました。

1人が参考にしています
2020-07-01
用途:
金属切断時
対象商品:
35092127

金属でも問題なくバリバリ切断できるのでおすすめです

1人が参考にしています
2020-02-10
用途:
めがねレンチ切断
対象商品:
35092127

洗濯槽の分解清掃に市販のめがねレンチでは長くて洗濯槽に入らないので適当な長さへ切断を考えていました。鉄の塊が手動で切れるのか不安でしたが、切れ味が素晴らしく刃こぼれも全くありませんでした。この価格でこの性能は感動ものです。

2人が参考にしています
2019-12-23
用途:
金属パイプの切断
対象商品:
35092127

切れ味には満足している。ただ、鞘(ケース)入りを発注しなかったことにやや後悔をしている。