ヒートガンのレビュー
- 用途:
- 塩ビ板の曲げ加工。
- 対象商品:
- 35095864
最初に送られた製品は、全く熱風が出なかった。
今回送られていたのは大丈夫だったが、「弱く←→強く」の表示が逆だと思う。
誠に申し訳ございません。
強弱に関しましては、○が切る、Iが送風、IIが弱熱風、IIIが強熱風になっております。
- 用途:
- おもに乾燥
- 対象商品:
- 35095864
見た目玩具みたいですがためしに使ってみたところ、十分使えそうなのでどのくらいもつか分かりませんが今のところ良い買い物したと思います。
- 用途:
- ロープ端処理に収縮チューブを使用。この加工用として購入。
- 対象商品:
- 35095864
思った以上に使い勝手が良かった。以前から欲しい商品だったので、今回即断で購入しました。
- 用途:
- ベアリング着脱の必須アイテム。
- 対象商品:
- 35095864
充分に温まります。
付属のノズルがあれば、
風の流れを変えることが可能。
専用の箱があるので収納しやすいのもいいですね。
- 用途:
- 印刷の仕上げ
- 対象商品:
- 35095864
温度の安定感が無いですが使用には差し支えなかったので気に入っています、低温域でダイアル調整すると温風が出ないことが多いので一般ドライヤーくらいの温度はダイアルミニマムでも出てくれると使いやすいです、高温域では一気に熱くなるので調整が難しいですしっかり温度計で測って自分で使いやすいところに印を打つといいかもしれません
- 用途:
- 布のシワ伸ばし
- 対象商品:
- 35095864
当たり前ですが熱風がちゃんと出ますので機能的には何の問題もありません。
冷却機能が付いているのもいいと思います。
ただ、電源コードに難があり、長く使っていると段々捻じれてきて最終的には断線して使用不可になります。
同じ形状で色違いの物が複数の業者から販売されておりますが、どれもみな同じです。
プロとして日常使いしていると1~2年でダメになります。
私はこの形状のタイプをここ数年で3台ダメにしました。
もちろん、特別荒っぽく扱っているわけではありません。
それと、吹き出し口のアタッチメントは嵌め込みがすぐにガバガバになってちゃんと付かなくなります。
というわけで、耐久性のテストを全然していないのだろうなという印象の製品です。
プロの方は日立やリョービなどのちゃんとしたメーカー製の物を買ったほうがいいと思います。値段もそこまで高くありませんし。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- ラベル剥がしや収縮チューブに使用
- 対象商品:
- 35095864
若干ごついですが、使用には問題なし、
工業用ドライヤー全般に言えますが、
衝撃に気おつけて、使用後に送風し完全冷却していれば、
長く使えると思います、
- 用途:
- パテ硬化時間の短縮、塗装の乾燥時間の短縮
- 対象商品:
- 35095864
他社製品を併用してます。他社製品では壊れてしまった、作業台、足場などからの落下にも耐えて長持ちしております。その上、購入価格が半分くらいなので大変満足しております。
- 用途:
- マイナス寸法のアルミハウジングにベアリングを挿入するために、ハウジングを熱膨張させるために使用。
- 対象商品:
- 35095864
使用頻度が少ないので、低価格のこの商品を購入。
必要に十分な熱風は出ます。
ただ、この商品は高価な他商品と違い、ボディーは樹脂を使用しているために、熱風使用後にヒートガン内部のクールダウン(冷却)を十分しないと、熱源近くのボディーが残留熱によって熱変形して、前部の黒色のカバーが取れてしまいます。
確かに同封の注意書きにはクールダウンの指示は書いてあるが、実施しないと熱変形するとは書いていない。
考えれば分かる事?。
カタログの特徴に、クールダウンの必要性を書いていただく親切心を期待します。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご使用にあたって、またご使用後の注意事項等は
商品のパッケージや取扱い説明書への記載に統一させていただいております。
何卒ご了承ください。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、どのような状態でも
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- 熱収縮チューブ、塩ビパイプの曲げ、発泡スチロールの処理他
- 対象商品:
- 35095864
温度調節ダイヤルは大きくて、少し堅めだが微調整しようと思えばできる。
口金近くのプラスチックが熱くなるし、定格20分とのことで休み休み使っていた。
しかし、低出力・最高温の状態では十分余裕がある筈で、次回からは連続使用の予定。
直方体状のケースにしまえるので出し入れが簡単。
- 用途:
- 収縮チューブの収縮に使用
- 対象商品:
- 35095864
マックスから少し下げたくらい9割ぐらいの目盛で使用してますが、熱風が出なくなる症状を何度も経験してます。そのたびに修理に出し、仕事が滞るため、予備を一台買いましたが、それでも壊れすぎです。熱風使用後にクールダウンも行っていますが、それでも壊れます。以前は同じ製造会社のヒートガンで何年か使えたのに、これは数か月でダメになります。安いのは助かりますが、壊れない製品をお願いします。
- 用途:
- 電子回路配線時の伸縮チューブや電気工事時の塩ビ配管の曲げに使用するため以前より欲しいと思っていたが、今回はスキーブーツのシェル出し用に使用しました。
- 対象商品:
- 35095864
プラスチック部分が多い為か重量感はなく軽いです、しかし思った以上にしっかりした作りと必要な機能はそろっているので値段の割には大満足度です。
但し、D・I・Y用に購入したので業務用として使うには耐久性は不明です
- 用途:
- シュリンクフィルム掛け
- 対象商品:
- 35095864
通常のヒートガンの半値ぐらいでいいです。
機能的には、温度調節・風量2段切り替えもできるので便利です。
2種類の口金も便利です。
ただ、切り替えスイッチの表示がわかりずらいので改良して欲しいです。
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 外れない部分の温めなど
- 対象商品:
- 35095864
さわり心地、使い勝手など大変気に入りました。これで3年持てば大したもんだと思いますが、どうなるかな?モノタロウブランドにはまって行く自分が怖いです。
- 用途:
- 木工細工を熱収縮フィルムで包装する際に使用
- 対象商品:
- 35095864
ジグゾーパズル風木工細工を熱収縮フィルムで包装する際に、フィルムに熱を与える為に使用。温度調節が出来るので、素早く・簡単・綺麗にフィルムを収縮出来ました。