ヒートガンのレビュー

平均満足度 4.06 (291件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヒートガン モノタロウ
熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。加熱後の冷却の為送風機能付き。作業効率がアップする高出力1500W。保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。 【用途】塩ビ管などの曲げパテの乾燥塗装やシールの剥がし作業熱収縮チューブの加工シュリンクフィルムの収縮
291件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ネオラクス 様2011-01-14
用途:
テフロンチューブの加工
対象商品:
35095864

今回の目的のための機能としては十分でした。
ただ、熱風温度が最大550℃となっていますが、通常の使用状態で測定した所、最大415℃までしか上がりませんでした(面平均だと400℃程度)。
550℃を期待して購入する方もいらっしゃると思いますので、記述は見直した方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2014-12-12
用途:
電子機器の修理・調整時の熱源
対象商品:
35095864

不良品が届き対応が遅く連絡も無く土日を除く4日後に代替品が来ましたが連絡も無く遅かったので修理して使用しました。
送風が熱風でした。
風量が極端に遅くニクロム線がヒーター部に触れていたのが原因でした

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
サービス・品質改善に努めて参ります。

2014-11-27
用途:
収縮チューブや塩ビの加工に使用
対象商品:
35095864

切り替えスイッチが曖昧で、使用後に冷却したくてもスイッチ上手く定まらず、
行き過ぎたり足りなかったりする。
あと、替えヒーターもラインナップに揃えて下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2012-07-24
用途:
梱包のシュリンク作業
対象商品:
35095864

スイッチの感度が微妙で、オンにしても風が出てこないことがあるので何度かスイッチを入り切りしてみることが多い。
ただし金額がとても安いので、コストパフォーマンスとしては上出来だと思う。
消費電力と性能によるコストパフォーマンスはわからないが、それほどハードに使うものでなければ十分な性能だと思う。

2011-02-17
用途:
バンパーの変形の応急処置
対象商品:
35095864

今までは家庭用のドライヤーで時間をかけて暖めて裏から押し出していましたが、時間短縮でき助かります。風量に少し不満は有りますが大体満足できる商品でした。

2010-12-07
用途:
バイクいじり
対象商品:
35095864

価格から想像していたよりもしっかりした作りで、いろいろな場面の作業に役立っています。

2012-02-05
用途:
樹脂の加熱変形作業、熱収縮チューブの収縮作業
対象商品:
35095864

以前、金属ケースの同等品を使用したことがありますが、ポンプ部が別ユニットで大きな音が伴う物で購入を躊躇していましたが、バーナーでは温後が高くなり過ぎコツが必要でした。
使用を確認し、思い切って購入しましたが、作業が楽になり失敗が無くなりました。(温度コントロールと風量切換は注意深く)。
樹脂ボデーは過熱に弱いと思いますがその分慎重になり(すぐに加熱停止など)、誤って触れた場合の火傷の可能性も少なくなり良いと思います。
無理かもしれませんが、使用目的によっては本体の大きさを長さで2/3位にした小ぶりなものがあれば便利と思います。

2人が参考にしています
齋藤削蹄所 様2011-01-27
用途:
二液混合の接着剤の加熱
対象商品:
35095864

満足、耐久性は今後の検証課題

2013-07-30
用途:
梱包の開封
対象商品:
35095864

電源コードと本体の取り付け部分が弱い。特に保管ケースとの相性が悪く、本体をしまう際に電源コードを
ケース内でかなりきつく曲げなければならない。そのため、しばらくするとそこの部分からぐらぐらになってくる。以前にこの商品の他の部分で不具合があったときに、DIY商品ということで業務用には適さないとの返事をメーカーからいただいたが、改善の余地は十分にあるのではないかと思う。今は使い捨て商品と割り切って購入しているが、一度他社品を購入して耐久性を比較してみたい。

5人が参考にしています
キツキハーネス有限会社 様2014-04-07
用途:
熱収縮チューブの加工
対象商品:
35095864

2台購入し、1年3ヶ月ほど使用して壊れました。
(1台はヒーター切れ、もう1台は電源が入らない)
白光製のガンもありますが、同じように10年使っても壊れません。
せめて交換部品を用意して欲しいです。
安くていい買い物と思っていただけに残念です。

5人が参考にしています
2012-03-15
用途:
シュリンク

最初に買ったオレンジ色のヒートガン(4980円)が1年もたず(配線が燃えて終了)、急ぎだったのでこのヒートガンを購入。
ケースの内容や、デザインがオレンジ色の物と同じだったので不安だったが、予想通り1年持たずに壊れた(送風だけで温度が上がらなくなった)。
次回はリョービを購入する。
最近モノタロウで注文した物での不具合や壊れたりすることが多いように感じる。品質管理を徹底し、良い物を紹介して欲しいです。

10人が参考にしています
2012-01-11
用途:
カッティングシート貼り、ステッカー剥し、熱収縮チューブ
対象商品:
35095864

価格相応の大雑把な作りの製品だと感じます。
使用1回目にしてスイッチがOFFにできなくなりましたが、
他のユーザーの方々のコメントからも判るように、
元々の品質に問題があるのでしょうね。
業務で使用なさる方にはもっと信頼性の高そうな製品をお勧めします。
スイッチやダイヤル類の操作感がアバウトでも、
「とりあえず熱風が出るからイイや。」と思えるなら無いよりは良いです。
製品寿命も短そうなので、壊れた暁には他の製品を購入するつもりです。

4人が参考にしています
有限会社清水スパイス 様2014-03-10
用途:
シュリンクフィルムの収縮
対象商品:
35095864

購入してから1年5か月経って故障し、冷風になってしまいました。
1日5分程度しか使用せず1年半弱で壊れるとなると、4千いくらかは少し高いかなと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2014-01-27
用途:
VE管加工作業
対象商品:
35095864

今までトーチランプで加工していましたが、加工頻度が減ってきた為、ヒートガンでの加工に移行することにしました。
電気での加工なので、加熱された空気が出てくるまで時間がかかります。
温度調整のHとLが分かりにくいの。
ケースはオマケ程度のものです。

2012-01-20
用途:
シール類を剥がすため
対象商品:
35095864

プラスチッキーだが実用上は全く問題なし。ただ、スイッチの接触が少々悪い。そのうちダメになるかもしれない。500度の熱風ってもっと強烈に熱いのかと思ったが、ドライヤーよりもちょっと強力な程度。ドライヤーも1200W程度あるので、まぁそんなものかもしれない。

東海整備株式会社 様2011-04-20
用途:
ガラス面に貼り付けられて長時間が経過したシール剥がし。
対象商品:
35095864

予想以上に熱が高く、少し持て余した。

2010-12-21
用途:
キャップシール貼付け作業。
対象商品:
35095864

温度調節もでき、風量調節も出来るのでいいです。

2013-11-20
用途:
塩ビシートの貼り込み
対象商品:
35095864

塩ビシートの貼り込み時、仕上げ用に購入
何時までたっても「あったかい」程度の温風しか出てこない
送風口の金属部分の素手で触れる
もちろん温度調整もMAXにしてその状況
今日で購入後、2回目の使用でこのありさま

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし申し訳ございません。2回目のご使用でということですが、1回目は問題なくお使いいただけてましたでしょうか?1回目の使用で定格時間を大きく超え使用を続けた
もしくは、定格時間は守っているが、次の使用の際に十分に冷めていないまま使用を行った。
等で熱線がダメージを受けて十分に能力を発揮しなくなった可能性もあります。
ただどのような状況でもMonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2011-10-03
用途:
PS3の初期型の基盤修理に使用
対象商品:
35095864

PS3の初期型の基盤修理に使用しました
500℃ぐらい対応でないとハンダの溶融点に達せず修理が困難な為、購入しました
フラックスも同時に購入し作業したところ、一発でなおりました
PS3の修理に使用したい人には超オススメです

2人が参考にしています
2013-08-07
用途:
塩ビ管の曲げ加工、プラスチック板等の成型
対象商品:
35095864

電源コードの品質がイマイチ悪いような気がする。(すぐにひび割れしそう)
温度調節の感じが分かりにくい、せめて温度調節の目安になるように目盛を付けてもらいたい

使用した感想は、温度が上がってしまえば加工作業には問題ありません。ただ風量の切り替えをした時の温度変化にはコツをつかまないと作業がしにくいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。