六角軸スパイラルタップのレビュー

平均満足度 4.08 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸スパイラルタップ モノタロウ
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で楽にネジ加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させます。 【用途】鉄・軽金属・樹脂などのねじ山の形成・つぶれたねじ山の修正
84件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
KEN通信 様2015-01-13
用途:
ビス穴開けに使用
対象商品:
35099407

充電ドライバーで使用できるので便利です。

2015-06-17
用途:
サッシのビス穴、タップもみ直し。
対象商品:
35099407

丁寧に使えば、十分に使えます。

スズキ商会 様2014-11-28
用途:
簡単な作業に
対象商品:
35099416

ワンタッチで簡単に使用出来る

2015-04-08
用途:
固着ビスの取り外し
対象商品:
35099391

よい製品です。

2014-07-22
用途:
ねじ切り
対象商品:
35099416

高価な商品と同じ様な使い心地でこの価格、良いと思います。

2015-04-14
用途:
ナットを取り付ける際手が入らない時に タップでナット変わりに使います。
対象商品:
35099434

この商品の下穴は特殊サイズなのでインパクトに取り付ける際に ワンタッチのキリが無いです  チャックを取り付けて使用するしか有りません ワンタッチのサイズの合ったキリも販売して下さい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2016-12-20
用途:
制御盤組立
対象商品:
35099407

値段が安い上切れ味よいです。50穴ほど作業しましたがまだまだ使えます。

協和設計 株式会社 様2017-09-05
用途:
電気部品取付
対象商品:
35099416

安いので購入。鉄板2.3mmに(下穴4.2)M5ネジ加工で新品より6回目で折れた。
タップ中心まで焼入れがキツイ、スパイラルが深い。

2人が参考にしています
2017-06-07
用途:
アルミフレームへのタッピング
対象商品:
35099407

長さ1cm位のネジ穴を必要としていました。
ワークの固定不足なのか、インパクトドライバのトルク設定が不味いのか、私が不器用なのか、理由はさだかではありませんが、一発で下穴にめり込んだ後折れてワークが使えなくなりました。折れたタップは廃棄しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-10-24
用途:
クラッチ付ドリルドライバーで使っています。
対象商品:
35099416

当然新しい間は、切れ味は良いです。
慣れたクラッチドライバーでないと、折れるでしょう。
消耗品ですので、切れ味が悪くなると、折れやすくなります。

スパイラルの歯部分の厚みにバラツキがあり、切れ味折れやすさに差が出ます。
経験上、スパイラルのほうが、折れやすいです。

最近は、スパイラルでないほうか、ステンレス用を使っております。
品質が悪いわけではなく、使う用途と、経験則で商品を選ぶことをお勧めいたします。

2015-12-08
用途:
金物のビス穴加工
対象商品:
35099407

スムーズに切れる

2014-05-02
用途:
ネジ穴のタップ立て。
対象商品:
35099434

ダライバドリルで簡単にタップが立てられた。

2014-06-12
用途:
主にアルミ板へのネジ切り

今回、M3を追加購入しました。M3は3本目となります。
最初の1本は、開封後の最初の穴へのネジ切りで折れました。(この時は鉄穴)
M3は折れることを予測していたので、この時には2本同時に購入しておき、
その1本はまだ使えています。
しかし、そろそろ折れるなと思い、ついでに1本だけ購入しました。

切れ味は悪くないと思います。
六角軸と言うのも便利です。ラチェット付のタップハンドルを買わなくても、
ソケットレンチの柄で回せます。通常はドリルの三つめチャックで掴んだり、
M3なら充電式のドライバーでも使えます。
何人かのレビューにあるような、六角の二面幅が大きく、六角のチャックに
入らないと言う事はありませんでした。
どれも6.3mm以内に収まっていました。(M3、M4、M5、M6)

六角軸のビットでは、ロック用の溝から後ろの長さが統一されておらず、
メーカーによってまちまちの長さになっています。
このMonotaRO製では、測定したところ、約9.3mmでした。
この長さは、13mmや14mmのものが多く、私は前後のガタを嫌って
いるため、電動ドライバーはチャックの方を13mmでガタがないように
合わせています。
長すぎる分には後ろをグラインダーで削ればいいので、このタップも、
この長さを13~14mmくらいにしてもらえばいいと思います。

この製品に限らず、六角軸はロック用の溝が大きすぎます。チャックの方の
ボールは小さなものなので、溝を細くして2本作っていれば、少なくとも
2種類の長さのチャックに合います。
後ろを削って長さ合わせるにしても、合わせやすくなります。

六角軸タップのM2.6も欲しいのですが、M3でも折れやすいので無理だ
ろうと思います。店頭では、M2.6やM2のタップも販売されている
のに、MonotaROではM3からしか販売されていないのが不満なところです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2017-02-02
用途:
タップ加工
対象商品:
35099425

他のサイズも購入しましたが、このサイズだけ六角軸部分が入らない、抜けないという状況です。やはり安い分、精度は二の次になっている感じ。安い分、割り切らないといけないのかと思うと残念に思う部分があります。

2013-11-14
用途:
アルミ材へのタップ加工
対象商品:
35099407

ドリルへの着脱が便利です。
先端保護(着脱可能)があれば傷や折れる心配が無く携帯に便利だと思います。

エイチエムジェイ株式会社 様2014-03-18
用途:
配管のクリップ止め時
対象商品:
35099416

使用感は思ってた以上です。切れ味も良く再購入しました。六角軸なのでインパクトドライバーでも使用可能です。

エイチエムジェイ株式会社 様2014-03-18
用途:
配管のクリップ止め時
対象商品:
35099416

使用感は思ってた以上です。切れ味も良く再購入しました。六角軸なのでインパクトドライバーでも使用可能です。

2013-10-17
用途:
補修作業
対象商品:
35099391

通常のタップより電動で出来るため作業効率が良い

2013-07-31
用途:
雌ねじを開けるのに使用
対象商品:
35099407

購入した製品にねじの切り忘れがあった為購入した。 1回きりのつもりで購入したが、通常のタップより作業性が良い。 ドリルに取り付けることで楽にタップ作業ができる。

2013-03-02
用途:
インパクトドリルでタップたて
対象商品:
35099434

中々良い商品でした一部は補助様に購入しました 大変切れ味が好い商品でした有難う御座います。