塩ビカッターのレビュー
- 用途:
- 設備のメンテナンス時
- 対象商品:
- 35103311
水耕栽培の水位調整で40Aの配管を使用しており、60mmまでの配管を簡単にカットできるのは非常に便利です。
- 用途:
- 愛用してます。
- 対象商品:
- 35103293
初代が壊れた(約6年程使用)ので買い替えです。他のメーカー品だとこのサイズでは20φまでだが、これは25φの塩ビ管まで切れるので重宝してます。
- 用途:
- 排水管の増設や変更
- 対象商品:
- 35103302
今まで塩ビを鋸で裁断していましたが、切跡を平らにしたり、切り屑を掃除しなければならなかったが、当品を使用すると屑も出ずハサミ感覚で使え、現場合わせにも大変便利です。
- 用途:
- 給水管の切断
値段は安くても、使い勝手は他者に引けを取らない一品です。
しかし使うたびにラチェット機構がすぐ空回りするは、刃を固定しているネジがすぐに緩んで
締めても締めても緩みます。その手間を考えると値段が張ってもそれなりに良いものを買ったほうが良いでしょうね。
- 用途:
- 塩ビ管の配管作業
- 対象商品:
- 35103302
すぐに刃こぼれして刃がボロボロです。
もう少し刃の耐久性を研究して下さい。
替刃の取り扱いもされてなく売りっぱなしという感じで不満です。
このたびは誠に申し訳ありませんでした。この商品の替刃は注文コード09292185になります。ご検討くださいませ。貴重なご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 主にワイプロをカットしています
- 対象商品:
- 35103302
切れ味最高。アダプターがついているので角度切りも楽です。丁寧に使えばなが~~く使えます。
- 用途:
- 大径塩ビパイプ切断
- 対象商品:
- 35103311
1)切断可能サイズが63mmのカッターは他に無いが、出来れば70mmまで切れるものを出して欲しい。
2)使用してすぐ歯が欠けたのにはビックリした。
(ここで替刃を購入したく、探してるが見つからない)
貴重なご意見ありがとうございました。商品開発の参考にさせていただきます。替刃の登録につきましても担当者に確認いたします。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 刃の交換が非常にしづらい。
- 対象商品:
- 35103311
この替え刃作業がきわめてやりにくい。絶対にかわない方がいい
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 40A~50Aの塩ビ管の切断に使用。
- 対象商品:
- 35103311
使用し始めてたったの2回目(2カット目)で刃が欠けました。
このサイズの塩ビカッターは使い慣れてるのですが、あまりに早すぎて驚きました。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。商品改善の参考にさせて頂きます。貴重なご意見有難うございました。