リベットセット ハンドタイプのレビュー

平均満足度 3.87 (175件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ
モノタロウ
1,898 / 税込 2,088
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。 【用途】鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
175件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-11
用途:
アルミフェンスのリベット部更新、工作
対象商品:
35104824

いろんな太さのリベットに対応し、使いやすさ、手ごろな値段が気に入っています。

2019-08-26
用途:
グラスウール交換
対象商品:
35104824

メーカー品と遜色なし!この値段で普通に使用できます。

なべ家 様2018-09-14
用途:
車の改造
対象商品:
35104824

4種類の歯リベットが付属されているので本当に便利です。

2018-02-23
用途:
機械の修理に使用
対象商品:
35104824

今回限りで今後使わない工具なので安い物を探しました。リベットもセットされていて助かりました。

1人が参考にしています
2022-09-24
用途:
金属同士の接合
対象商品:
35104824

使い始めからハンドル固くて、リベットの詰まりも頻繁に発生し、時々会社所有で使っている他メーカーの物と比べると雲泥の差。申し訳ないが、モノタロウブランドなので、返品交換してもらいました。
対応は物凄く早く大変良かったですが、届いた商品が同じく、ハンドル固いし、2回に1回切ったリベットカスが出てこない。
年に数回しか使わないけれど、使えない工具持っていても・・・。
2回目だから、返品か交換かまたは、他社の商品にするか迷う。

2人が参考にしています
2018-05-27
用途:
試作品製造
対象商品:
35104824

代表的メーカー品(エビ!?)によく似ていますが、手にした感は値段相応といった感じです。使用については特に問題ありませんでした。
耐久性に期待。。。ですかね

2017-05-20
用途:
バイクのサイレンサー脱着時
対象商品:
35104824

はじめて使用しましたが、簡単にしっかり付ける事が出来ました!
また、このお値段で4種類のリベットも付属していましたのですぐに利用出来とても満足しています。

2018-12-04
用途:
台風で壊れたアルミベランダ修理
対象商品:
35104824

ナッターとリベッターどちらか悩み結局ばらすこともないのでリベッターにしました
正直ホームセンターに1500円台で同じ内容程度の物があるが、ほかの買物もあり3千超えるのでここで購入・・・内部のバイスが痛むから4.5mmはあまり使わない方がいいかもしれません

3人が参考にしています
2017-10-27
用途:
鉄板性物置の3枚ドアーの内側のフックの修理用に使用した。
対象商品:
35104824

購入時に、レビューを見たが、特に問題はなかった。
ただ、取扱説明書が添付されてないとのレビューのとおり、書き物は一切なく不親切と思った。
せめて、ピンのサイズ一覧表ぐらいはあってもいいかな !

3人が参考にしています
2017-05-23
用途:
キャンプ用品の加工
対象商品:
35104824

シッカリしててコスパ高いです!手軽に使うにはお勧めです!

2025-05-15
用途:
値段の割には良いかも

耐久性がなく30本ぐらい打ったところで内部が変形したのかピンが途中から破断するようになった。もう使えません。
もう少し有名ブランドのほうがいいかも。

3人が参考にしています
2017-09-15
用途:
金属カバーの加工
対象商品:
35104824

使用に関しては問題ないが、マニュアル類が一切なくネットで調べたりしながら使った。簡単なものでよいので、使い方を書いた紙を入れてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

カーショップ カルマ 様2019-04-06
用途:
オーバーフェンダーに、
対象商品:
35104824

耐久性が心配だが使用頻度が少ないので購入。普通に使えます。

2017-04-30
用途:
車いす整備用
対象商品:
35104824

車いす整備用として常備するために購入。
ホームセンターのPB商品よりは作りがしっかりしているように感じます。

2024-09-07
用途:
アルミ窓防犯格子の修理
対象商品:
35104824

築39年のアルミ製窓防犯格子の修理に使用。
隙間が狭くて入らなかったので先を削りました。

2人が参考にしています
2024-04-02
用途:
新入社員向け作業研修
対象商品:
35104824

付属のリベットはあんなにいろんな種類要らないので、ジョーを付属する程度にしてケースをもう少し小さくしてほしい。せっかくケースがあり助かるのですが保管スペースを食う。使用感は悪くない。

2019-03-30
用途:
工作
対象商品:
35104824

値段も安く使う上での問題もありません。
便利に利用しております。

2024-03-20
用途:
マフラーのオーバーホール

最初の試し打ちから詰まる。なんとか取り除いてまたやるが詰まる。詰まる。他社のを買い直します。

2021-07-30
用途:
リベット加工
対象商品:
35104824

十二分に作業できますが、固定しておくためのゴムが少しきついかな と思います。

2016-07-04
用途:
薄板の金具取付け時
対象商品:
35104824

合板などに、金具を取り付ける際に使用しています。
他と比べると価格も安く良いと思います。
多くは使用しないので、品質も十分です。

2人が参考にしています