バッテリー充電器(12V)のレビュー
これ1台でほとんどのバッテリーへ充電が可能。
マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適!
今まで専用充電器・急速充電器を使用しなければ完全充電できなかったバッテリーにも対応!
蓄電容量の低下の原因となるサルフェーション化した電極板を修復し、バッテリーの蓄電容量を改善し、寿命を延ばします。
電源コード、充電ケーブル収納に便利なスペース付き。
千葉ファーム 様2018-01-02
- 用途:
- バッテリーの充電
- 対象商品:
- 35160964
パルス充電が出来るので使用しています。自動で充電できるので重宝しています。コードが硬いので気をつけて使っています。
1人が参考にしています
2016-05-04
- 用途:
- 最近の車はメモリー電圧が多くて40日位使用しないとバッテリー上がりをしますので3ケ月に2度ほど充電します。
- 対象商品:
- 35160964
値段と比較しますとアイドリングストップ用のバッテリーなども充電出来るので良いと思いますね 商品の発送は早くてとても良いです。
平野自動車 様2016-01-26
- 用途:
- 放電したバッテリー充電
- 対象商品:
- 35160964
冬だからか、コードが硬いのでちょっと使いづらい。本体自体は軽いので持ち運びは良い。使用方法は簡単です
有限会社カーケァショップこだま 様2015-02-11
- 用途:
- 農機バッテリーから一般自動車バッテリーまでの充電・充電可否の判断。
- 対象商品:
- 35160964
バッテリーの充電にはいつも気を使っていましたが、ほぼ自動での充電が
できるので安心しています。
2014-09-08
- 用途:
- 自動車用バッテリーの充電
- 対象商品:
- 35160964
トランス式のバッテリー充電器と違って軽いので持ち運びに便利。
バッテリーの充電状態が%表示されるので分かりやすい。
自動的に充電終了するので、満充電されたのが明確で良い。
放置していた10年前のバッテリーをメンテナンスモードで試してみましたが、さすがに復活は出来ませんでした。
1人が参考にしています
ハヤカワ コーポレーション 様2011-04-22
- 用途:
- 車用充電機
- 対象商品:
- 35160964
ちょっとフルオートでは、無いんでマニュアル読まなければいけないが操作は意外と簡単。
値段は、パルス充電器の中と言ったところACデルコ製なので安心感あり。
何回も使ってみたが問題なし。値段も手頃でいいと思う。