ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップのレビュー

平均満足度 4.54 (78件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)
398 / 税込 438
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。 【用途】金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。
78件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-14
用途:
機械のメンテナンス時

個包装になっていないので、エコだと思います。全体にきつい目のぎゅっと感なので、かなり長持ちします。

1人が参考にしています
田尻建設有限会社 様2026-01-24
用途:
農作業

Mサイズで購入しましたが、きつめで窮屈です。次はLサイズで注文します。

2025-04-19
用途:
金属加工、部品組み立て

自然なグリップ力で疲れにくくて気に入ってます。
他のグローブで見られるグリップが強過ぎる事による指同士の摩擦で疲れる事も無いです。

岡野農園 様2024-10-23
用途:
農作業の際
対象商品:
89597882

LLサイズが欲しくて、見つける事ができました。
大きさと使用感はかなり良い感じでした。耐久性はまだ分かりません。
耐久性が問題無ければリピートしたいと思ってます。

2024-10-20
用途:
メンテナンス作業

耐油性、耐久性、グリップ感、すべてにおいて満足度は高い。
時おり、他社製品を使うこともあるにはあるが、結果的にこれに戻る。
比較するとやっぱり違いがわかるという点で毎度リピしている。
価格上昇は痛いところだがスペックにはかえられない。

クライムワークス 様2024-11-19
用途:
各種山作業に

ちょっと薄手ですが装着感は良く、指先の細かな作業にも対応してくれます。

2024-04-30
用途:
自動車整備
対象商品:
35161165

私は背抜き手袋を自動車整備に使用しております。私の手のサイズは中指長約8.5cm、手のひら回り約21cm、なので通常の手袋はLサイズを使用しております。東和さんのグローブ購入は初めてで、Lサイズのカタログ値は私には小さすぎでしたので迷いましたが思い切ってLLをチョイス。結果私には丁度よいサイズでした。手のひら回りや指先にだぶつきはなく手にピタッと吸い付くタイトフィットな印象です。なので、ネジを持ったり回したり軽快に作業できましたので自動車などの整備作業向きな手袋かと思います。(タイトフィットな品ですので、締め付け感のないルーズフィットが好みの方には向かないかもしれません)価格はややお高めですが私的に価値あるよい手袋に出会えたと喜んでおります。個人的感想ですがご参考になれば幸いです。

2024-01-21
用途:
工場内作業
対象商品:
89597907

数年間にわたり色々な手袋を試してきました。
〇Mやショウ〇等々の有名どころからホームセンターや100均まで。
これより高い手袋も試しましたが、はめ心地、耐油性能 耐久性 価格のバランスは最強だと思います。
同じTOWAでもこれより安い物も使いましたが、耐久性が全く違います。
油に触れる事があり、一日中使うのであれば絶対にお勧めします。

2023-09-18
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
89597891

色々な手袋を使ってみましたが、作業効率No.1はこの手袋でした。
会社紹介番組でも、この手袋が出来るまでの過程は感動ものです。
是非一度使ってみてください、違いの分かる人になれます。

2023-06-03
用途:
色々な作業で使ってます。
対象商品:
35161147

色々な手袋を使ってますが、このタイプが作業しやすいですね!

2022-12-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35161147

今まで使った中で油物を触れてもグリップを失わずサッとウエスで拭き取ればそのまま他の作業も出来るので素手感覚に最も近い手袋です。もっと安ければ◎

リペアショップ松本 様2022-08-06
用途:
油汚れの商品を選別に使用
対象商品:
39942158

今まで色んな作業手袋を使用していましたが、この商品はと思い購入して使用しました。使用したら破れることなく、1週間以上使用出来ました。良い商品です。

2022-10-05
用途:
土木作業
対象商品:
89597873

グリップも良く手にフィットしていて作業し易いです。

2023-04-17
用途:
重量物の運搬時に使用
対象商品:
35161156

Lサイズを購入したが意外と小さかった。グリップ感は問題ないので次回はひとまわり大きいサイズを購入予定

2022-05-06
用途:
田植え作業
対象商品:
35161147

手袋のサイズがフィットして物がつかみやすく、作業性が良かった。

市原農園 様2021-09-08
用途:
機械修理
対象商品:
89597882

機械修理時 フィット感がとても良くて 細かいネジも取扱やすいし、グリスが付いても劣化しません。色々なモノを試したけどこれ以上の手袋は、ないと思います。グリップと言うだけにしっかりグリップしてくれます。洗濯して繰り返し使う事も可能です。ニトリル部が剥がれる事もありません。手首の部分が伸びるのと全体的に堅くなると捨てていますがグリス汚れさえなければ相当長く使えます。そう思えばコスパも高いと言えるかも。

2021-06-30
用途:
塗装作業時、機会のメンテナンス時
対象商品:
39942158

普段はLサイズが多いんですが今回は詳細なサイズが書かれていたのでLLにしました。ぴったりでした。今回、初の使用ですが・・・昔からコレばかり使ってきたような安定感があり、ゴアゴアしません。またリピしますね!

2021-08-16
用途:
造園
対象商品:
89597873

厚くなく、細かい作業にも使用でき、手首周りがしっかりしていてよかった

江口孔版株式会社 様2021-08-14
用途:
金属部材の汚れ落とし
対象商品:
35161156

とにかく長持ちするんです。もう他のグローブは使えません。しかしたまたま生地の厚みに薄い時があり、その部分は早めに穴が開きますが、全体的に丈夫なので大した不満にはなりません。

1人が参考にしています
2021-04-16
用途:
倉庫作業
対象商品:
39942158

初期段階の滑り止めゴムの吸い付き具合はイマイチだが、使ううちに馴染んで良くなります。
滑り止めゴムの劣化が遅くベタベタにならず耐久性が良いので気に入っています。