低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)のレビュー

平均満足度 4.21 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン
ナンシン
1,198 / 税込 1,318
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-21
用途:
重量ミシンの移動の為

以前付いていたキャスターの動きが悪く、床にも傷が付く様になった。
交換後は移動も軽く、床の傷も無くなった。

2022-10-22
用途:
農業機械を移動時
対象商品:
48693576

農業機械の各アタッチメントを台車に載せ移動する時の台車に使用しています。

1人が参考にしています
2021-10-21
用途:
講演台用に
対象商品:
35199656

前側がアジャスター×2で、後ろ側がキャスター×2の講演台をすべてキャスターにするため購入しました。前側両角に鎮座するアジャスターはそのままで、キャスターを取り付けたかったので、タイヤの回転範囲がなるべく最小なものを探してこれにたどり着きました。タイヤの素材をゴムかエラストマーで探していましたが無く、強化ナイロンにしました。静音はいまいちですが強度はありそうです。

有限会社 三雄工務店 様2021-07-04
用途:
厨房器機の、搬入
対象商品:
35199656

キャスターを、台車に付けて、使用しました。
動きも、スムーズで、使いやすかったです。

1人が参考にしています
2021-04-27
用途:
移動式の棚用に。
対象商品:
48693576

発想も早く、梱包も丁寧でした。
取付た感じは、問題なくスムーズに使用できてます。

2020-04-25
用途:
重量物の移動
対象商品:
46897148

台車を自作するため厚めの板に取り付けました。普段は200kgを超える物を運んでいますが、動きがとてもスムーズですしかなり頑丈です。高価なキャスターですが、長く使うことを考えると安いくらいです。

2人が参考にしています
2019-02-16
用途:
部品用の棚用
対象商品:
35199656

狭いスペースに多品種少量の部品を収納出来る‘ダックスフンド型’の棚を製作しましたが、設置場所の高さが低いのでこの低床重荷重キャスターが最適です。正に‘背は低いが力持ち’的存在でとても満足しています。

1人が参考にしています
2019-04-19
用途:
庭のコンテナ台
対象商品:
35199656

アルミ板にM6のタップを立て、取り付けました。屋外なのでベアリングの錆付きが心配。ベアリング部が簡単でよいのでシールされた製品が欲しい。

2018-10-30
用途:
屋内使用の農機具の移動用として使用
対象商品:
35199656

耐荷重、低床でありセット時のジャッキアップ少なく
安定が保てる事、耐荷重も十分にあるので動きが
スムーズで大変満足している。

2018-04-19
用途:
重量物の移動
対象商品:
35199665

しっかりして良いと思いますが、ストッパー付きがない為残念です。
価格の割には良いキャスターだと思います。

株式会社サンライズ・システム・プランニング 様2017-07-22
用途:
知人から頂戴したミシンの代車にしよう
対象商品:
35199656

旧型ミシンなので、重量があり、倉庫内で簡単に移動出来て便利。気になる改善点などはありません。

2016-12-14
用途:
フライスのキャスターに使用
対象商品:
35199656

耐荷重200danとのことでしたが、約200kgと考え4個使用で300kgのフライスに使用したところ、非常に頼りないです。サイズからして200danには疑問符が付きましたが、ホントに大丈夫なのでしょうか??

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカー公表スペックは1個200daNとなります。
あくまで均等荷重を前提としておりますので、宜しくお願い致します。

2017-01-15
用途:
工作機械のメンテナンス時
対象商品:
35199656

荷重をかけた時もスムーズに転び助かっています。
非常にコストパフォーマンスに優れており満足しています。

2017-03-01
用途:
印刷のロール 1巻50kgx3=150kg
対象商品:
35199656

小型リフトにロール3本載せたらキャスターがつぶれてしまいお客からどうなってるんですかと言われ このキャスターの荷重を確認したら200kgですよね?4個使用してなぜつぶれたのかクレームで走らなければいけません どうなんでしょうか。

8人が参考にしています
葵重量 様2016-09-29
用途:
小さい工作機械
対象商品:
35199665

ナイロンキャスターは、硬いコンクリートの、上では音が出るので、音を無くして欲しい!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ナイロン自体が硬い材質ですので、コンクリート上ではゴムやウレタン車輪をご使用いただくことをお勧めいたします。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

2016-06-10
用途:
作業台の作成
対象商品:
35199665

とてもしっかりとした製品で、動きがスムーズで、重荷重にも対応していますので安心です。

株式会社日本造型 様2015-06-17
用途:
金型移動用の平台車
対象商品:
35199656

構内の金型移動用の平台車を製作する際に使用しました。
リーズナブルで、耐荷重が大きいので選びました。
非常に満足です。

株式会社アポロエンジニアリング 様2015-10-24
用途:
重量機器移動設置作業
対象商品:
35199656

費用対効果に満足

2015-03-26
用途:
作業台に取付
対象商品:
35199665

まだ取り付けて数日だが、今のところ問題はない。