キャブレターバキュームゲージセットのレビュー

平均満足度 3.12 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
14,980 / 税込 16,478
寸法:全長300×全幅150mmmゲージ径 Φ65測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)セット内容本体(調整バルブ付き)アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 ※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-08
用途:
旧車バイクのメンテナンス
対象商品:
35226861

4キャブの同調が楽にできて最高のバランスに仕上がりました。

1人が参考にしています
2022-06-11
用途:
キヤブレターメンテナンス調整用
対象商品:
35226861

0メーターがずれていて残念です。安いのでしょうがないけど、参考程度に使ってます。

ウェルス1 様2021-02-02
用途:
バイクメンテナンス作業時
対象商品:
35226861

0メーターが少し一つだけずれているのが残念ですね。

有限会社黒崎製作所 様2017-04-05
用途:
キャブレターのメンテナンス調整
対象商品:
35226861

安いのでしょうがないけど、4つのメーターの精度にばらつきがある。参考程度に使っています。

5人が参考にしています
CUTE RACING 様2014-05-07
用途:
キャブレターの調整
対象商品:
35226861

探していた物を見つけられ使い勝手も抜群です。いい買い物をしました。

1人が参考にしています
2019-08-18
用途:
キャブレターの同調調整
対象商品:
35226861

旧来メーカーのものはどこも生産終了していて選択肢が少なく、他社製品でもほぼ同レベルと思いこれを購入しました。他の方もご指摘のとおり0点が多少ズレていますが同調は取れますので許容範囲かと思います。キャブレターモデルのエンジンも殆ど無くなってきたので仕方のないところでしょうか。

2人が参考にしています
2015-05-08
用途:
マルチキャブレターのバランス取り
対象商品:
35226861

使用感・操作性自体は慣れてしまえば全く問題無く使用可能でした、信頼性もかなり高いと思います。
4個有るメーターの中2個の針が、かなりセンターズレしていてその分を差し引いて調整しなければならないのでかなり苦労しました。
針の微調整が可能だと非常に助かります、安かろう悪かろうですがその分技量でカバーしています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-04-18
用途:
趣味でのオートバイの整備
対象商品:
35226861

デイトナの製品なので信頼出来ると思うが、使用感は市場に出ている物と大差ない。

2人が参考にしています