クラッチワイヤーのレビュー

平均満足度 4.54 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クラッチワイヤー ALCANhands
ALCANhands
2,198 / 税込 2,418
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-25
用途:
オートバイのプチカスタム
対象商品:
35516494

ハンドルを交換したことにより純正ケーブルでは届かなく。自分でタイコ付け直し加工して丁度良い長さで自作していた。しかしこれは自分の加工技術不足なのですが半クラを酷使するような練習走行していると稀にタイコが外れることが。自技術の信頼性が乏しいため既製品を購入することに。こちらのメーカーはアウターの長さが明記してあったのでとても助かりました。流用の為にはインナー長の記載もあるとなお助かります。

株式会社CUBE 様2021-03-05
用途:
素人バイク整備
対象商品:
35516241

クラッチワイヤーが切れかかったので交換したが、機能的には満足でした。
グリスアップしての取付で製品に何の問題もありません。1時間ほど。

1人が参考にしています
2021-04-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35516634

クラッチワイヤーが錆び付いてクラッチレバーが戻らなくなったため、これを機に交換しました。
交換後は動きもスムーズになり、大変満足しています。

2019-07-15
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35516171

cb-fクラッチワイヤーの交換にて使用しました。
耐久性は分かりませんが、至って普通です。
定期的に交換してれば不具合なしなのでは?

2019-05-01
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
35516485

CB400SBのクラッチワイヤーとして使用しました。ハンドル側の曲がり部分は純正部品と異なりますが取り回しで問題はなく、使用感もとても軽くなりました。しばらく使用してみます。

2014-05-18
用途:
バイク修理
対象商品:
35516363

出荷から家に届くまでの期間が長すぎです、価格品質はとてもよいと思います

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2019-04-06
用途:
CB750F(RC04)のクラッチワイヤーの交換
対象商品:
35516503

社外品ということで迷っていましたが、試しに購入しました。結果は大満足です。古いワイヤーは何度清掃・給油しても動きが渋く、左手が痛くて仕方ありませんでした。純正部品が欠品でしたので、本当に助かりました。ありがとうございました。

2018-11-07
用途:
ワイヤー劣化の為取替え
対象商品:
35517081

ワイヤーを10mmくらい、長くした方が取替えやすい。

1人が参考にしています
2018-05-02
用途:
バイク整備
対象商品:
35516625

旧車バイクの純正ケーブルが欠品のため、エンド部分を切断し、ワイヤーのみを使用。全長の記載があるが、ワイヤーの線径(2mmなど)に関する記載がないため、選択が難しい。エンド部分の無い汎用ワイヤーがあると良い。ワイヤー自体の品質は優れている。

2017-11-25
用途:
バイク
対象商品:
35516293

古いバイクで純正部品が終了してるので、アフターパーツはうれしい。品質も申し分ない

2015-11-12
用途:
CBX1000に流用
対象商品:
35516503

CBX1000に乗ってます。純正部品の入手が難しいですが、これは正解でした。CB750F用ですが、長ささえ合えば大丈夫だと思って買いました。予想通り、問題無く使用出来ました。消耗部品は何時でも入手できる事が安心感に繋がります。

mオート 様2015-09-11
用途:
純正品からの交換

端部の造り込み満足のいく
クオリティーで、価格以上の
品物と感じました。
操作感については全く問題なく、
スムーズ。
取り付けにも問題なく満足でした。

1人が参考にしています
2012-01-18
用途:
バイクの修理・レストア作業
対象商品:
35516801

純正品より安いのは勿論、インナーワイヤーがステンレスですので、品質も良いと思いました。
純正部品は物価と関係なく定期的に値上げされることが多いため、少し前の機種だとワイヤー類も妙に高くなっている場合もあります。(純正クラッチワイヤーはスチールで、1922円です。)
ワイヤ―・ケーブルのような小パーツでも、2本も買えば送料無料です、お見逃しなく。

2人が参考にしています