防水pH計のレビュー

平均満足度 3.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水pH計 カスタム
カスタム
9,998 / 税込 10,998
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-18
用途:
錦鯉飼育水槽の水管理
対象商品:
35589881

スタイルよし カラーもよしプロ使用の感じもします 
塩化カリウム保存液入手容易か?

2018-01-04
用途:
アルカリイオン水のpH測定
対象商品:
35589881

使用はまだですが、価格は他と比較して易く、助かりました。

フジッコ株式会社 様2016-04-06
用途:
汚水の測定

購入して半年程度だが、前触れ無く、突然異常な数値(通常の桁違い)を表示し、且つふらつくようになった。
また、断面が丸型なので転がる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

第一カッター興業株式会社 様2012-06-22
用途:
コンクリートの水質検査のため
対象商品:
35589872

使いやすい。
オートオフを付けて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-04-02
用途:
食品製造会社でのph管理に使用。
対象商品:
35589881

電源スイッチの使用感が悪い。性能的には満足です。

2013-12-05
用途:
建設現場の工事排水のpH管理
対象商品:
35589872

PH-6011Aを持っていましたが、故障のため、在庫があり、翌日発送のこちらを購入。
6011AはpHが小数点以下2桁、こちらは1桁です。機能的に問題はありませんが、値が落ち着くまで時間が掛かります。小数点以下2桁だと値が動いているのがわかり、安定するまで待てますが、1桁だとわからず、安定しているのかわかり辛い。

2人が参考にしています