超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれのレビュー

平均満足度 4.21 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-21
用途:
S S材の切削加工
対象商品:
35520116

精度や歯持ちも今のところメーカー品とも遜色ありません。
価格が安く何度もリピートしてます。

有限会社相馬鉄工所 様2024-06-26
用途:
ターニングセンターによるS25C及びSUSの溝入れ仕上加工。
対象商品:
35520082

他社メーカーと比べても、面精度、工具寿命、共にいいと思う!

2024-01-19
用途:
卓上フライス盤で使用
対象商品:
35520064

今まで使っていたエンドミルの切れ味が落ちたので買いました。
刃径とシャンク径が同じなのが嬉しい。 最近減ってきている。

1人が参考にしています
2023-01-30
用途:
金属加工
対象商品:
35520091

エンドミルは一つが高価なので、慎重に選んでいます。モノタロウブランドは、価格も抑えられていて耐久性もあるため満足です。
重宝しています。
またリピート予定です。

2023-04-25
用途:
焼入れ部品の切削

非常によく、簡単に削れました。コスパよく満足しています。

2022-07-26
用途:
ベーク板の切削加工
対象商品:
35520082

やや消耗が早いが
何にしても値段が安いので気軽に使用しております。
私のお気に入りです。

2021-06-13
用途:
アルミ板加工
対象商品:
35520091

アルミ板(A5052)の加工にマキタのルーター(9000回転)で使用。綺麗に面が出ます。鉄やステンレスには使用していないのでそこは不明です。

2020-07-11
用途:
切削加工
対象商品:
35520064

切れ味、耐久性ともに良好
刃長が、3D→3.5D~4D (刃径φ4で、15mm程度)ぐらいあってくれると、ありがたい

2人が参考にしています
TAKO技研 様2020-04-28
用途:
機械加工
対象商品:
35520082

S45Cの熱処理材HRC45の加工に使用しました。標準品よりも幾分軽快に 表面もきれいに仕上がる感じです。寿命が長いことを期待しています。

富士模型店 様2019-10-06
用途:
ステンレスの加工に。
対象商品:
35520064

モノタロウブランドなので、どうかな?と半信半疑でしたが、ステンレスの2ミリ板に長穴加工をしましたが、サクサク削れて良かったです。
コスパもいいし、これから、このシリーズを使いたいです!

2019-10-22
用途:
カスタム部品の製作
対象商品:
35520064

ステンレス用と言う事で購入しました。
切削油を十分に使えば良好な仕上がりでした。

2019-12-01
用途:
フライス、マシニング加工で使用
対象商品:
35520082

切れ味十分です。刃もちは有力メーカーに比べると少し短い気がしますが安価なのでリピート購入しやすいです

2018-11-17
用途:
ハステロイC-22加工
対象商品:
35520116

ハステロイC-22の加工
素材寸法 50φ長さ70mm
素材端から28mmmのところまで38mm四角 角R5.0の加工で数量10個でしたが刃先の状態も非常に良かったです。
結構切れます。

METAL PLUS(メタル プラス) 様2019-02-18
用途:
NCフライス加工
対象商品:
35520091

フライス加工にて問題なく性能面も、価格も満足です。

2018-04-19
用途:
NC工作機械 側面切削
対象商品:
35520116

軸穴の、はめあい加工、狙い通り短時間で、仕上り助かります
定期的に、購入したいです。

2019-02-21
用途:
切削
対象商品:
35520107

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

2017-08-16
用途:
端面切削仕上げ用エンドミル
対象商品:
35520107

45のねじれ角がついており、切削面がきれいに仕上がります。長さもちょうど良い長さです。

2017-02-21
用途:
機械加工に使用
対象商品:
35520091

モノタロウブランドは欠けるとか、消耗が早いとかの評価も有るが、粗引き後の仕上げで使用すれば問題無いと思います。たまに欠品が出るので、在庫は常に確認していて欲しい。

2017-02-16
用途:
アルミ加工
対象商品:
35520082

コストパフォーマンスは良いと思います。
酷使すると歯が痛みますが

2018-08-13
用途:
フライス盤での金属加工
対象商品:
35520064

オリジナルブランドなので値段が安い。
精度のいらない荒削りで使用しています。