スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50のレビュー
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
岩倉鉄工株式会社 様2021-06-25
- 用途:
- 機械部品として
- 対象商品:
- 35641392
軸穴とキー溝を加工しなくてよいので、軸穴完成品は大変助かります。スプロケットはプーリーより硬いので、なおさらありがたいです。
2019-11-06
- 用途:
- モーターに。
軸穴は生なので、モーターなどの現物に合わせて旋盤で調整できるので楽。
2019-03-22
- 用途:
- 駆動
- 対象商品:
- 35643666
必要十分な品物です。
本当は軸穴50φが欲しかったけれど、この規格では45φまでなのが唯一の残念ポイント。
しかし45φの軸穴が開いて押しネジのみならず、キー溝まで彫ってあるのはありがたい。
以前は機械加工に出していて、工賃の方がスプロケよりも高かった。
2018-11-04
- 用途:
- 新規格のモータに取替え時、軸サイズが変わったので使用。
- 対象商品:
- 35641724
焼入れされており、寿命の点で安心できる。
また、軸穴の加工精度が良いのでモータ軸にスカッと入る。
2013-11-18
- 用途:
- ギヤードモーター主軸に使用
- 対象商品:
- 35641191
価格が廉価なPB品なので少し心配しましたが、全く問題無し。寸法精度も良く取付けに際しても問題無く作業性も変らないので、今後も使うと思います。
1人が参考にしています
2012-02-24
- 用途:
- 製作品の伝導部品として
- 対象商品:
- 35641383
何回か使用しているが何の問題も無く使えています。価格も安く穴加工付なのでコストダウンになっています。また使用します。