6pcs.ボールポイントビットセットのレビュー

平均満足度 3.00 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
6pcs.ボールポイントビットセット trad
trad
1,198 / 税込 1,318
色とサイズ表示で見分けが簡単!インパクト対応
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-07
用途:
装置の組み立て、分解
対象商品:
35698485

インパクトでない通常の電動ドライバーで、3 mmの頭が飛んでしまった。
あまりオススメできない。

3人が参考にしています
2022-11-26
用途:
ネジの緩めに
対象商品:
35698485

インパクト対応でもすぐに折れます。
ボールの下が六角なら、ボールポイントの下で切って再利用もできますが
六角形状では無い為、ただのクズです。
インパクト対応なら下のサイズは要らないので
もっと上のサイズ(3~10)を入れてほしかったです。

2人が参考にしています
2017-12-14
用途:
機械組み立て
対象商品:
35698485

主に細かいネジやボルトの締め付けに使用しています。インパクトドライバーは未だ使用せず手締めで使用するには手軽で申し分ない商品だと思います!

2017-11-23
用途:
設備のメンテナンス時
対象商品:
35698485

ストレートタイプで使ってて少し角度欲しい時に探してましたが、やっと見つけて購入しましたゎ…(笑)…やっぱり、ネジ穴なめる前に、助かると思って購入~到着したら使ってますゎ…(笑)。

2017-08-19
用途:
機械の組立
対象商品:
35698485

なんといっても安いです.使用頻度が低い私には十分.なので,耐久性に関してはわかりません.インパクト対応となってますが,細いものをインパクトで締める勇気はないです.

1人が参考にしています
有限会社谷本板金 様2016-02-02
用途:
工具の調整などに使用する。
対象商品:
35698485

手軽に電動工具箱に入れて 場所を取らなく重宝してます。

2020-08-19
用途:
ステアリングをボスから外す
対象商品:
35698485

3番が、先が折れてねじ穴に残って使えず
残った先も取れず難儀しました。
インパクト対応との事ですが、それ程トルクも掛かってない時に折れました

1人が参考にしています
2020-01-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35698485

夏季はホルダへの着脱は容易だが、気温の低い冬季には樹脂のホルダが硬くて外れづらい。

2018-07-29
用途:
電動ドライバーにて 3mmのボルト締め付け
対象商品:
35698485

BLACK&DECKER 3.6V 充電ピボットドライバー KC9039-P1 最大締付トルク: 3.8N/mで使用したが 緩める為に使い始めてすぐに先端が折れて ボルトの中に残ってしまい 抜けなくなった 3mmで折れるのだからそれより細いのは怖くて使えない この程度の電動ドライバーで折れるのだから 材質が悪いと思う
パッケージに「インパクト対応」書いてあるが インパクト無しの電動ドライバーですらお勧めできない 使えない粗悪品だと思う
返品したい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

広島和田金属工業株式会社 様2017-11-02
用途:
設備のメンテナンスに使用
対象商品:
35698485

最悪です!
一個目のボルトを緩める作業でボルトは緩まずビット先端のボールの部分が欠けてしまいました。
ありえないと思います!
返金して欲しいです!!!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

2015-04-23
用途:
アジャスト調整
対象商品:
35698485

普通に使えます。

2014-02-12
用途:
電動ドライバーで使用
対象商品:
35698485

2.5を電ドラに取付使用。
購入1締めで折れた。
インパクト対応となっていたが、手締めレベルの工具か。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

2013-03-05
用途:
電子機器メンテナンス

2.5mmビットにてM3キャップボルト締め時、先端ボール部分HEXより先の部分が球に近く(ベッセルは平らに近い)、六角穴底部に当る為、HEX部分の掛かりが悪い。仕方無くネジに対し真っ直ぐにして締め付けを行うことになり、ボールポイントの意味無し。
この2.5mmビットは購入後初めての使用で、20本程締めた後、大した力を加えた訳では無いがボール部分で折れ、更に六角穴に噛み込んでしまい、除去に苦労した。加工精度、強度に問題ありです。

2013-06-01
用途:
精密機械の組み立て
対象商品:
35698485

サイズ3以下が必要(4以上は市販品あり)で購入。M4キャップボルトの頭部分で空滑り、角度を変えてもボルトと固着する始末。締め付けと耐久性の評価不足?

2012-10-01
用途:
商品のトルク締めに使用
対象商品:
35698485

他の方が2.0と2.5が必要ないということですが、私は2.0だけが欲しくて毎回この6本組を購入しています。今回はこれを5セット購入しました。先端部分が細くなっていて、しかもボールポイントの2.0は特注かラジコン用で高価なものくらいしかありません。バラ売りを強く希望します。少々価格は高くなってもいいので、2.0の6本組なんてあれば最高です。2.5以降のものが余ってしまい捨てています…。

2人が参考にしています
2011-07-14
用途:
現場での機器組み立てや修理作業にて
対象商品:
35698485

各ビットへの寸法の刻印とは別に
印刷にて寸法表示をしていますが
この印刷は爪で軽くなぞっただけではがれてしまいます。
パッケージに「サイズ表示で見分けが簡単」と大々的に書いてありますが
数回この製品を使っただけで、ご自慢のサイズ表示は消えてしまいそうです。
私のビットは一回も使わないうちから、印刷は半分以上消えてしまっています。
「サイズ表示で見分けが簡単」の文言はパッケージから消すべき。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えました。印字が消えた場合には刻印でご確認いただきますよう、お願い致します。
貴重なご意見ありがとうございました。

2011-04-29
用途:
六穴ボルトの締め緩め
対象商品:
35698485

最初は別の六角のビットセットを使っていたが、狭いところでの作業が多いので買い換え。
ラチェットとの組み合わせで使うが、使い心地は上々で、他の六角ビットは必要ないと感じるほど。
2と2.5は要らない。値下げをするか、バラ売りするかして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。