ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)のレビュー
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
【用途】電動用サンダー専用塗装・樹脂・木工・金属等
有限会社ミヤシタ 様2022-06-28
- 用途:
- サーフボード修理作業に使用しています。
- 対象商品:
- 35654132
サーフボード修理で樹脂を削る作業に使用してます。大変耐久性があり目ずまりしにくいですね。
2022-01-27
- 用途:
- 木材の研磨に使用
- 対象商品:
- 35654175
この手の安物はすぐに表面の研磨材が削れてなくなり満足のいく研磨ができないがこの製品はまぁまぁ使える。
コスパはいいと思う。
2020-09-22
- 用途:
- 各研磨作業
- 対象商品:
- 35654141
いつも、使っています。耐久性も良いです。
電動工具対応の穴数で便利です。
商品は、気に入っています。
注文が、1枚単位でなく、箱単位で注文出来る様にして欲しいです。
2人が参考にしています
小杉俊明 様2020-05-27
- 用途:
- 車庫の鉄骨の塗装前に
- 対象商品:
- 35654123
初めて井40を使いしました。
柱、梁ともH400×200でひどい錆でしたが、ピカピカに落ちました。
大変満足しています。
2019-11-12
- 用途:
- ボッシュのランダムサンダー用
- 対象商品:
- 35654123
ボッシュのランダムサンダー用に購入しました。穴の位置もぴったり。荒い番手のが欲しかったので、40番があるこちらを購入。枚数も試しに購入したかったので、1枚ずつ購入できてよかった。
強右衛門商店 様2020-05-18
- 用途:
- 木工
- 対象商品:
- 35654166
以前モノタロウブランドのものを購入しましたが、持っているサンダーの穴の位置が違い粉塵がかなり出たのでこちらを購入しました。近くのホームセンターと同じ価格でした。
2013-11-01
- 用途:
- テーブルと床の木材表面磨き
- 対象商品:
- 35654184
マキタポリッシャー用に#60-#240を常備してます。低価格で使い捨て、寿命は価格相応です。
1人が参考にしています