オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)のレビュー

平均満足度 4.00 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
989 / 税込 1,088
従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス

リピート品で、何度も購入してます。安く購入できてうれしいです。

2025-11-05
用途:
バイクメンテナンス

リピート品で同じものを購入しています。他の製品を使ったことは無いですが満足しています。

2025-09-12
用途:
バイクメンテナンス

定期メンテナンス用に購入。他の製品を使用したことが無いですが、特に問題もなくリピートして、満足しています。

2021-08-12
用途:
オイル交換に
対象商品:
35683392

マグネット付きで 安い値段のものが
欲しいです 今回のものは マグ付きではないですが
良い商品でした

2018-05-20
用途:
バイクのオイルメンテナンスに
対象商品:
35683444

中々対応するオイルフィルターがない中、リピート使用しています。性能面では問題ないのですが、純正には同梱されるオイルパン側のオイルシールも付いているとより使いやすいです。

2015-08-30
用途:
バイクのオイル交換2回に1回で交換
対象商品:
35683392

kawasakiバイクの純正フィルターと何ら変わらず、コストパフォーマンス良し!
近所にカワサキ特約店がないので、モノタロウですぐに手に入るので助かります。

2018-02-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35683374

しっかりと型式とメーカー部品番号を確かめて購入したのですがサイズが違っていました。返品も面倒なのでバイク仲間にあげました。自分のようなお客様が増えぬよう管理体制を強化願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

2018-05-29
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35683435

使用するのは2度目ですが、特に問題もありませんでした。

1人が参考にしています
2017-07-22
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
35683435

取り付けしようとしましたが、ネジ加工が悪く取り付け不可でした。
完成検査が悪いのか、品質管理が悪いのかはわかりませんが、見えない部分が多い部品なので、まともに作られていないと思われ、これでは怖くて使えません。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
尚、一度検品チェックさせて頂けますと幸いです。
大変お手数ではございますが、可能でしたらお客様の取付けようとしている車種、排気量、年式などの情報を弊社問い合わせ窓口まで合せて教えて頂けますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

2016-05-24
用途:
バイクOIL交換
対象商品:
35683453

問題なく使用。
出来れば、他のフィルターの様に安価で!

有限会社カーム 様2015-03-16
用途:
長期放置したBMW1100LTのオイル交換時
対象商品:
35683444

純正品と何ら変わることなく使用できました。LTはフイルターカバーにらOリングが必要なので一緒にセット販売してもらいたい。

1人が参考にしています
2015-10-14
用途:
二輪車のオイル交換
対象商品:
35683401

特に問題なく使用している。