ガソリンフィルターのレビュー

平均満足度 4.24 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
1,998 / 税込 2,198
クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
神栖写真知手店 様2025-08-06
用途:
キャブレターに錆や異物の混入を防ぐためのパーツ

分解洗浄が出来て満足してます。また、紙のフィルターだとガソリンタンクの錆取作業後にフィルターに水分が付着してしまい、そこからキャブレターにガソリンが流れずガス欠状態同様になりますが、金属メッシュなので助かります。

2023-07-07
用途:
使い勝手良好です

ドカ900ssFCR(ハイチューンバージョン・ホリ/ダンドラ仕様)中身が見えて早めのトラブル回避ができます FRPタンクなので大容量のフィルターは必須条件なので

1人が参考にしています
2023-04-30
用途:
船外機のガソリンタンクとキャブレターの中間に取付けゴミ類の除去に使用
対象商品:
35683855

様々なタイプのフィルターがありますが、このガソリンフィルターの良いところは透明ガラスのため中身がすぐに確認出来ること、また上下のネジを外すことで中のフィルターがいつも掃除できることが便利で経済的です。なお掃除にはモノタロウブランドのパーツクリーナーがとても便利です。

谷口サービス 様2022-05-01
用途:
バイクメンテナス
対象商品:
35683864

今回カワサキGPZ900R用として購入以前は紙ろ紙の物を使用したがこちらの方がろ紙スピードが速くて良かったと

2人が参考にしています
ピデスアート 様2022-01-09
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
35683864

本来は2輪用なのかもしれませんが4輪で使いました。
電磁ポンプを後部に移設したのでタンクからポンプ簡に。
金属製でガラス製なので丈夫です。

有限会社ケント興産 様2021-09-14
用途:
キャブレター車両の2次燃料フィルター
対象商品:
35683864

ガソリンタンク内にそもそも純正のフィルタスクリーンがあり、定期的に交換しているから要らないと言えば要らないんでしょうが、キャブレター内部を守りたい!それだけのために取付け。
特段、このフィルターが抵抗になり、燃料供給が追いつかなくなることがないため、安心して使っています。

2人が参考にしています
株式会社コスモ技研 様2021-10-27
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35683864

フィルターにもいろいろあるみたいでレバーを参考に選定しました。いろいろな種類から選べるので便利です。

2021-07-01
用途:
キャブレターの詰まり予防に
対象商品:
35683864

洗浄出来るのが良いと思います。ちょっと大きめですが、デザインも良いのでZRX1200Rに使用してます。

2020-08-27
用途:
フォードの旧車に
対象商品:
35683855

ガラス&金属の作りがしっかりしており、流れの確認も容易です。大排気量ですが吐出量も問題ありません。

1人が参考にしています
2020-09-17
用途:
バイクの燃料ストレーナー
対象商品:
35683855

使い初めですが、少々重量が重たい気がします。(バイクで走行するので、重さで影響を受けやすいかな。?)など、性能についてはこれから検証です。分解掃除ができるのは良いです。

2020-05-18
用途:
タンクとキャブの間に設置
対象商品:
35683864

機能や性能には何の問題もありませんが、思っていた以上に大きいかったです。写真では判断が難しいですね、こういうモノは実物を見て購入すべきと思いました。

2人が参考にしています
ゆるめ処.りらっくす 様2021-12-02
用途:
バイクの燃料フィルター

包装があからさまに破って有りました。
ホースをはめてみて合わなかったから返品されたのかな?
表記が分かりにくいからだと思われます。
寸法も大切ですが商品に記載されているように対応ホースを記載された方が分かりやすいと思いますよ。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
また、貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に適合ホース内径を追加いたしました。

2019-01-26
用途:
対象商品:
35683855

ガラスの中が見えて、清掃できるのがいい。またよろしくお願いいたします。

3人が参考にしています
2020-07-14
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
35683855

ゴミがキャブレターにいかないようにフィルターを買ってみましたがちょっとでかいな。

2017-04-09
用途:
メンテナンス、カスタマイズ
対象商品:
35683864

インジェクター交感時、インジェクター個別にフィルターがついていないのでデリバリーパイプ直上に増設。別につけなくても構わないのでしょうが精神衛生の観点で使用。
メンテナンスにて洗浄再利用できるよう分解式です。ねじ込みのトルクは感覚によりますが、強化ガラスが割れない程度で。自分はねじ込みソケットにヘルメシール201を塗布して手締めしました。緩み止めにはテープで外周を封印するだけで良かったかもしれません。ゴムパッキンが劣化しない限り漏れはないでしょう。

レストアショップ 川瀬 様2016-08-07
用途:
自動車エンジン
対象商品:
35683864

ガソリンタンク内錆が多いためバラせるので磁石を入れてテスト中

2人が参考にしています
2016-08-27
用途:
自動車中間フィルター
対象商品:
35683864

そのまま取付け時燃料漏れ有り、締め付け後漏れ無し、正常使用可能になった。

2015-11-13
用途:
バイク部品として燃料タンクで使用します。
対象商品:
35683855

もうすこしサイズが小さいのがあればいいのかと思います。

1人が参考にしています
2015-04-01
用途:
バイクのガソリンフィルター
対象商品:
35683855

多少大きくて重さもありますが、車体に取り付けると特に気にならないレベルと思います。ただ、真鍮の部品とフィルターの合わせ面に少し隙間があって、あまりフィルターの役目をしないかもしれません。あとメーカーから補修部品が出ないとパッケージに書いてあり少々残念でした。掃除できるのは良いものの結局は使い捨てのガソリンフィルターかなぁと感じました。あとはどのくらい持つのかが気になる所です。

2014-10-13
用途:
経由してのフェールタンクの吸い込み防止
対象商品:
35683855

もう少し軽量、小型化して欲しい。