金属アスピレーター 本体のみのレビュー
- 用途:
- 鱒の養魚池で使用
- 対象商品:
- 35684722
以前ニシザワの金属アスピレーターを使っていましたが、同じ形なのですが、なぜかマイクロバブルが発生しません。水量の調節なのかもう一度調整してみます。
- 用途:
- お風呂シャワーマイクロバブル自作
- 対象商品:
- 35684722
なんちゃってマイクロバブルを作ってみました。
エアーが吸う所の微調整が難しいです。
水の流量がダウンするので節水にはなりますが、もう少し出て欲しいです。
本物で売られいる物はどのくらいのバブルか試したいです。
- 用途:
- マイクロバブル発生させるため。
- 対象商品:
- 35684722
マイクロバブルが簡単にできると言うので購入してみました。
エア量の調整が難しいですね。
- 用途:
- 循環ポンプに組み入れました。
- 対象商品:
- 35684722
これは、マイクロバブルが出来ると書かれていたので購入しました。
循環ポンプの回路に組み入れました。
マイクロバブルと言うよりも、スーパー銭湯のジェットバスで見かける、ジャグジー風呂の泡でした。
もっと強力なポンプで水流を出すと、マイクロバブルになるかもしれません。
値段としては、リーズナブルだと思います。
- 用途:
- お風呂の浴槽に使用。
マイクロバブルが全く出ず。やり方が悪いのか…。
出来れば施工例とかを添付してほしかった。
- 用途:
- ペット用入浴(マイクロバブル)
- 対象商品:
- 35684722
犬のバスだと白く濁りマイクロバブルの効果を感じられます。
人間のシャワーの効果はまだわかりません。
がこれからも愛猫・愛犬の為に使うことでしょう。
- 用途:
- 研究用
- 対象商品:
- 35684722
水圧が高く湯の中に多く空気が溶け込んでいれば給湯機からのシャワーに付け、吸入口を塞ぎマイクロバブルが出ます。
ただ塞ぐ方式だと給湯シャワーにしか使えません。空気の吸入量を調節できれば、水道やポンプなどでマイクロバブルが
発生可能です。ポンプの場合は水道圧に近い高圧(高水量では無い)の高価なポンプが必要です。
- 用途:
- マイクロバブル発生に使用
- 対象商品:
- 35684722
マイクロバブル発生しました。次は、100vポンプを浴槽に入れて循環させながらダブルで、(並列)アスピレーターを取り付けてマイクロバブルを発生させようと思います。
- 用途:
- 入浴車浴槽のマイクロバブル化
- 対象商品:
- 35684722
設置し、マイクロバブル出ました。
ただ水圧が弱いからかバブルの量が少ないのと湯が溜まる時間がかかりすぎるため実用は難しいです。
自宅での使用なら良いかもしれません。
なにか対応方法など教えていただければ幸いです。
- 用途:
- マイクロバブルの発生
- 対象商品:
- 35684722
マイクロバブルが発生しません。
吸引部にバルブを取り付け吸引エアー調整したのですが
残念ながらダメでした。
何かコツがあれば知りたいです。
- 用途:
- マイクロバブル発生用(風呂用のシャワー)
- 対象商品:
- 35684722
空気を吸い込む横のパイプを塞ぐと小さな泡によって
水が白く濁り、桶に溜めるとマイクロバブルが出ているのがわかります。
横のパイプを塞がないと、出てきた水は大量の空気を含み、桶に溜めてもマイクロバブルは出ません。
空気を導入(横のパイプを塞がない)するとマイクロバブルが発生するのではなく、このアスピレーター内部の構造上、水通過することによってキャビテーションを起こす様になっていて、水に溶けていた空気がキャビテーションによって水から出てくるようです。
従って、マイクロバブルは振動、衝撃によってまたすぐに水の中に解けるようです。
(空気の溶解量が少ない水には、溶け出た空気はまがすぐに溶けやすく、
桶に溜まったマイクロバブルにシャワーを当てると一瞬で白い濁りがなくなります。
横の空気導入部を塞がないと、大きいな空気が入ってくる衝撃が加わるので
マイクロバブルは発生しないと思われます。また、音も大きすぎて。塞がないとうるさくて使えないかな)