TT93GPのレビュー
- 用途:
- 通勤用として
- 対象商品:
- 01780275
TT91~ 使用しており、グリップ含め満足しています。
ノーマルであると、ブレーキが負けますのでブレーキの強化も一緒にするといいです。
ウエット性能も申し分なく、路面が良ければウエットでもジャックナイフ可能なグリップと安定性があります。
個人的には、事故やミスをしたときにタイヤのせいにしたくないので、良いものを入れるようにしていますね。
- 用途:
- バイクの走行
- 対象商品:
- 01780293
やっぱり、このタイヤは雨の日でもある程度寝かせるし、多少飛ばしても安心して走れる。だけどへりは早いけど。
- 用途:
- アドレスv125のリアタイヤ
- 対象商品:
- 01780284
アドレスv125のリアタイヤは選択肢が少なくハイグリップタイヤはTT93GPぐらいです。
廃盤にならないでほしいです。
このサイズはストリート用で耐摩耗性が上がってるらしいですがTT92GPと減り具合いは変わらないと思います。
だったらグリップ力を上げてほしいです。
まあ、いまでも充分強力ですが。
- 用途:
- リード110 タイヤ交換
- 対象商品:
- 01780284
中古にて購入したリード110 前期に元々装着してあったのが聞いたこともないメーカーだったので、購入後すぐにTT93GPにしました。
リード110にかなりのオーバースペックなので、滑る気がしません。また購入します。
- 用途:
- タイヤ交換の為
グロムのリヤタイヤを交換の為購入しました。
購入時が2017.09.23日、発送されて来たものの製造日が、2017年18週の製品がきました。使用してみて、グリップも良く走りやすくなりました。
以前はスクートスマートでしたがTT93GPだとカーブの切れ込みが思ったより深く慣れるまでは注意して走行しました。(5分くらいで慣れました)自分は、TT93GPの方が乗りやすく感じました。
あと製造日を明記していただけると嬉しいです。
- 用途:
- バイクタイヤ交換
- 対象商品:
- 01780284
新車時は台湾品で、後輪の持ちが悪く200km程度でD307 に交換し9分山で本品に交換、まだ皮むき状態で余りコーナー攻めてませんが、コーナー入口ではハンドルが、重めですが後は良く食い付きます。皮むきが終わってない状態で、廃貨版とは次元が違います。スクーターではタイヤ全般に言えますが、後輪センターが直ぐ減ります。前1:後3のヘリ対策してもらえると嬉しいです。
- 用途:
- グロム タイヤ交換
グロムのリヤタイヤを交換の為購入しました。
購入時が2017.09.23日、発送されて来たものが製造日が、2016年12週の製品がきました。(1年半前近くの製品が来ました)
使用してみて、問題はないので取り付けしました。
出来れば今後は、製造日を明記していただけると嬉しいです。
- 用途:
- レース
- 対象商品:
- 35752227
主にフロントだけ使ってます。BSと比べてもグリップは変わらないと思います。コーナー進入時の切れ込み感が緩いのとギャップ通過時のタイヤのクッション性が気に入ってます。
- 用途:
- サーキットにて使用
- 対象商品:
- 35752227
ミディアムはBSと比べて路面温度が高いときはほぼ同等です、冬場に向けてまた試したいと思います。また、長持ちするので練習にいいですね。