フィルタレギュレータのレビュー
2025-08-06
- 用途:
- コンプレッサーの水抜きに使用
- 対象商品:
- 35807606
満足のいく使用実感です 近隣の工具店で購入した物が圧力不足で上手く使用でかなかったので改めて購入しました
1人が参考にしています
2024-07-25
- 用途:
- エンジンコンプレッサに
- 対象商品:
- 35807606
エンジンコンプレッサ付属のレギュレータの性能が悪く交換用に
小型のものは圧力が急激に下がりコンプレッサのボトルネックになるものがあります
特性図が公表されていないものは選べません
フィルタレギュレータは大抵、大きさで3種類あり、コンプレッサの流量とのバランスから中型で、軽くフィルタカップが大きいものという条件でこちらを選択
使用した結果、付属で6kg必要だった機器が3.5kgで(工場内の設定と同じ)で動作
バッチリでした
2023-10-30
- 用途:
- タイヤチェンジャーレギュレーター代用
- 対象商品:
- 35807606
何も問題なく使用できてます。
日本のメーカーなので安心です。
購入前にメーカーに色々質問しましたがとても丁寧に対応して頂きました。
2018-11-29
- 用途:
- 機械の組立、点検
- 対象商品:
- 35807597
かなりの軽量で強度の心配がややありますが使用には問題ありません。
メーカー品の為、仕方ないかもしれませんが取説は文章のみで図解などあるとわかりやす位でしょうが。
2015-11-28
- 用途:
- エアー工具を使用してトラックの整備
- 対象商品:
- 35807642
使用圧力の違う工具をつかので圧力調整を頻繁にしますがスムーズでなんら問題なく使用しています。
いずれ、2カ所追加したいと思ってますが同じ製品にしたいと考えてます。
2015-09-06
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 35807606
互換製品の情報がない
MonotaROからの回答
互換情報につきましては
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。