補修用カプラーのレビュー

平均満足度 3.92 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
補修用カプラー POLARG
POLARG
659 / 税込 725
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-02
用途:
H4コネクターの補修
対象商品:
35837356

旧車のケーブル打ち替えに使用、ヘッドライト後ろにスペースが無く、コネクタ全長が短くかつ、ケーブル3本が下向きに出ている本品はジャストフィットでした。
ケーブルが3色になれば更に良いと思います。

2022-11-03
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
35837356

緩くなったカプラーを交換しました。
防水ギボシを取付けました。良い品です。

2021-10-25
用途:
ウイングロード(WFY11)の前照灯メンテナンス
対象商品:
35837374

前照灯の玉切れ原因がこれでしたので、ようやく交換できました。接続部の防水テープ等のサービスが欲しい。

2020-12-25
用途:
スカイウェイブMのメンテナンス
対象商品:
35837356

ヘッドライトのカプラーが溶けていたので、こちらを購入。
特に問題なく接続できました。

2022-08-19
用途:
自動車補修用
対象商品:
35837374

フォグランプがこのタイプのバルブで交換用に使っています。端子部への雨水の侵入が原因で定期的にショートしてコネクタが融けてしまいます。パッキンなど改良していただけると助かります。

2019-12-03
用途:
バイクのヘッドライト補修
対象商品:
35837356

大変しっかりとした作りになっており作業効率もはかどりました。欲を言えば、各線ごとに色分けもしくは印があればなお良し!

2019-11-09
用途:
カプラー補修
対象商品:
35837356

サンバーTV-1の補修に使用。写真がよくなく、みんカラの情報で確認しました。

1人が参考にしています
くるまの診療所ワンナップ 様2018-04-17
用途:
ヘッドランプ修理
対象商品:
35837322

画像不鮮明に過ぎです。補修用カプラーというよりはただの平メスギボシ配線です。カプラーではないので注意!

4人が参考にしています
2016-03-11
用途:
自分での補修用
対象商品:
35837322

問題なく交換出来ましたが、H7タイプは1球交換に2個必要なのがどうかなと思う。

2016-05-13
用途:
メンテ
対象商品:
35837356

可もなく不可もなく。

2013-09-18
用途:
溶けてしまった車両コネクタの代替として
対象商品:
35837356

普通です。 末端にギボシ処理してあると尚良く、価格相応になるかと。 コネクタ配線のみでこの価格は気持ちよくありません。

4人が参考にしています
矢野運送 様2013-06-26
用途:
営業車の補修
対象商品:
35837356

何の問題もなく交換できました。

1人が参考にしています