ON ROAD SPORTS GS19のレビュー
- 用途:
- ツーリング
- 対象商品:
- 36117575
今回、みなさんのレビューを参考にして購入いたしました。早速500kmほど乗ってみましたが、車体が軽くなったような感覚で連続したカーブもヒラヒラと走れます。燃費も5%ほど良くなりました。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 36117557
SR500にテンプターの17インチリムを組んでいるのですが、このタイヤしか使いません!
消耗も経済的だし、峠を攻めても滑る気がしません。値段が高くてオイシイ時期の短いハイグリップタイヤって必要なの?って思います。
- 用途:
- Srのタイヤ
- 対象商品:
- 36117575
モノタロウでタイヤ買うのは初めてでした、古いのが来たらどうしようかなと思ってましたか当月製造の新しいのが来ましたありがとうございます。モノタロウ間違いない!
- 用途:
- 車検整備
- 対象商品:
- 36117487
旧車に似合うタイヤで、ダンロップが好きではないので、いつもIRCタイヤを選んでいます、タイヤパターンもクラシカルで、気にいってます、貴重なタイヤですので長く作ってもらいたいです。
- 用途:
- エストレアのフロントタイヤ交換
- 対象商品:
- 36117505
エストレアのフロントタイヤ交換をしました。
他のかたのレビュー通りでした。
今度はリアタイヤをお願いするかもです。
- 用途:
- エストレヤ・GB250のタイヤに。
エストレヤの場合…
●悪い点:TT100GPと比べて尻下がりのリアタイヤが小さく見える/TT100GPと比べてグリップ力が落ちる/カーブ頂点からの立ち上がりでTT100GPと比べてアンダー気味。フロントブレーキのグリップ力も少し落ちた/タイヤの接地感が薄い/ステップが擦るまでバンク出来るが、安心感は無い。
●良い点:値段の安さ/タイヤ自体の軽さ/転がり抵抗の軽減/倒し込みの素直さ/TT100GPと比べてタイヤ交換が格段に楽/紫外線や酸化による劣化がなだらかでクラックがマシ/燃費アップ/オンロードよりなデザイン/タイヤの持ちが良い/日本製のタイヤ/タイヤバランスが良くバランスが取り易い。
- 用途:
- GB250に使用
- 対象商品:
- 36117505
フロントタイヤをTT100GPから交換しました。価格と性能のバランスがとれたよい商品だと思います。
リヤにもGS-19を使用しています。減りはTT100GPと同じくらいの感覚です。
- 用途:
- バイクのタイヤ交換
- 対象商品:
- 36117505
他店より安かったので購入しました。 ゴムやリムバンドの購入が見やすかったのも選んだ理由です。グリップはよくわかりませんが純正より良いと思います。
雨の日の安心感は上がったようです。
- 用途:
- ほぼ毎日乗っているバイク用です。
- 対象商品:
- 36117505
安いところを探していました。ここが一番安いと思っていたところ、さらに10%オフ。買うしかないですね。
商品もすぐに届き、大満足です。まだ取り付けていませんが、自分でやるので楽しみです。
- 用途:
- バイクの交換タイヤとして。
- 対象商品:
- 36117584
カワサキW650の交換タイヤとして使用しています。
純正タイヤよりも、若干軽くなり、乗り心地も向上しているように思います。
純正よりも若干リアタイヤの減りは早いように思いますが、
通常走行時なら、W650との組み合わせなら破綻しないとも思える程の安定感。
モノタロウさん経由なら価格も安く、コストパフォーマンスで満足です。
IRCさんは名古屋の会社、もっと注目されても良いと思います。